This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2940-N:需要保护二极管?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592211/lm2940-n-protection-diode-required

器件型号:LM2940-N

您好!

我在这个论坛和其他网站上搜索了这个问题、但找不到任何清晰的信息。

一些线性稳压器需要并联一个二极管、以防止输出电容通过稳压器放电(在输入短路或输入下降速度快于输出的情况下)、从而提供一种安全地对其放电的方法。 例如、LM7805数据表提到了这一点。

在我的应用中、我使用 LM2940-9.0为某些电路板供电、稳压器看到的总输出电容可能达到1000uF 或更高。

我希望应用尽可能可靠。 LM2940数据表中未提及这种保护。 是必需的吗?

如果是、LM2940的"电池反向保护"功能将被该二极管绕过、并且我必须提供另一种极性保护方法(输入端串联的二极管)、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以回答、该器件没有反向电流保护。 大多数 LDO 可以承受一定的反向电流、但是、如果输入电源轨有可能被快速下拉、那么对于如此大的输出电容、最好使用一个从 OUT 到 IN 的二极管。 是的、如果您需要反极性保护、则需要您提到的额外二极管。

    -Kyle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!