This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410:在全桥中使用该器件来生成+400V 至-70V 的驱动

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410-HB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590846/lmg3410-usage-of-the-device-in-full-bridge-to-generate-400v-to--70v-drive

器件型号:LMG3410

在阅读了预告信息/数据表 和一些详细信息之后,我 一直在漂移,如果可以在全桥模式下使用此器件来生成+400V/-70V 驱动--是的,我对 正400V 和负 70V 感兴趣。

我想在  正弦驱动中驱动约450nF 至400Hz 的容性负载...

是否有任何限制?  

我们是否也可以使用同一器件来生成400V/-70V?

是否有办法对其进行配置,使其像 D 类放大器一样工作 以节省功耗?

K B Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shah

    感谢您关注 LMG3410。

    我们在线提供半桥 EVM (www.ti.com/.../lmg3410-hb-evm) 、 您应该能够将其中的两个用于全桥应用。

    设计限制 取决于 您的开关频率。 您可以根据数据表中的"图7硬开关半桥接通和关断开关能量与漏极电流间的关系"估算开关损耗。 LMG3410半桥 EVM 应能够为您的应用运行@ 100-200kHz 的开关频率。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ted。

    我手上有 EVM -一个半桥板。

    您对电路实现有什么建议吗?

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shah

    对于全桥配置、您可能需要两个 LMG3410半桥 EVM。

    您可以设计自己的主板、并将 PWM 信号和偏置应用于您的应用中的 EVM。

    请查找 LMG3410 EVM 的推荐封装( www.ti.com/.../technicaldocuments )

    此致、
    TED