This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:TPS65130纹波问题

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569044/tps65130-tps65130-ripple-issue

器件型号:TPS65130

大家好、

我的客户正在 评估 我们的 TPS65130、我们希望在他们的平台中替换 LT3582。 但是、现在根据客户的测试、纹波和脉冲 峰值噪声 很大、无法接受、您能否帮助检查此问题? 由于 客户决定是否使用 TI 有点紧急、因此需要您的大力支持、谢谢!

下面是供您参考的 sch/PCB 和测试波形以及测试探针图片。

BTW、客户正在使用节能模式(PSP 和 PSN 为高电平)、现在很难更改该模式。

e2e.ti.com/.../Materials.zip

此致、

张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    在电源安全模式运行期间、转换器仅在输出电压降至阈值电压以下时运行、再次以多个脉冲斜升、直到实现正确的输出电压、然后再次停止脉冲进入电源安全模式。 因此、此模式下的输出电压纹波自然高于固定频率运行模式下的输出电压纹波。
    您可以尝试增加前馈电容器(~470pF)、因为这将增加带宽、并且转换器可以更快地响应、以更好的瞬态行为解决问题。

    请告诉我您的反馈。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    您在这方面是否取得了任何进展?

    感谢您的反馈。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、llona、

    非常感谢您的支持、很抱歉我因中国假日而延误。 现在客户尝试使用非节能模式、每个电源轨的输出负载都小于20mA (他们使用跳线将 PSP 和 PSN 引脚连接到 GND)、输出纹波变为、 但是、在运行大约1~2小时后、TPS65130由于被吸烟而损坏、客户尝试了几块电路板、并且在运行一段时间后所有电路板都损坏了。 那么、我的问题是、TPS65130是否可以在 PSN 和 PSP 连接到 GND 的情况下配置为非节能模式? 为什么 TPS65130会损坏?

    此致、

    张苏琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sulyn、

    观察到的问题是由于从 REF 引脚汲取的电流过高。 请调整反馈电阻器值、使该电流保持在5uA 和10uA 之间。

    此致、

    Diaara