This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:唤醒时出现 DEVICE_XREADY 故障

Guru**** 2460380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591733/bq76940-device_xready-fault-on-wake-up

器件型号:BQ76940

我们似乎在唤醒后很快生成间歇性 XREADY 警报时遇到了一些困难。 通常在 TS1唤醒后的第一秒内以及 FET 是否已激活。

我之前已经注意到了这一点、并尝试通过忽略数据表中初始电池电压读数建议的前800ms 内的警报来解决此问题。 遗憾的是、延迟稍长后、问题再次出现、因此现在是确定根本原因的时候了。

在记录中、我能够通过在发送关断请求后不到125ms 内重新唤醒芯片来持续重现问题。 我的工作原理是、在关闭请求颁布了移动银行链之前或在移动银行压降之前重新启动会在某种程度上导致状态不一致。

启动后或启动前的稳定期是否足以避免该问题?如果是多久? 这可能是在主动操作期间也可能出现的更严重问题的症状吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我已将其分配给相应的应用工程师、他们可以为您提供帮助。 您很快就会收到回复。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    XREADY 主要是之前或当前通信故障的状态。 很多时候、问题是高电芯在唤醒脉冲之后处于欠压模式。 上部组未通信。 同样、要进入 SHIPMODE、下一组必须从上组获取 ACK。 常见问题是 CAP2或 CAP 3发生泄漏。 检查 VCAP 电压。 确保在发出 SHIPmode 命令后、所有组都已关闭。 应将电容3、CAP2和 SCL 上的电压拉低。