This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587S-ADJ 的电感器

Guru**** 2588745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589346/inductor-of-lm2587s-adj

我对 LM2587S-ADJ 的电感器有疑问。

在升压转换器中 、我们认为电感器的额定电流必须超过最大输出电流限制(9.5A)。

在数据表第19页中、电感器为 R4793-A

R4793-A 的额定电流为4.5A。 它低于最大输出电流(9.5A)。

没问题吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器的额定电流应至少为9A。

    数据表中的电感器额定值过低、这不是一个很好的示例。