This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320C-Q1:输入电压为+36V

Guru**** 2400425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591931/tps65320c-q1-36v-on-vin

器件型号:TPS65320C-Q1

大家好、

我们有一个看起来工作正常的设计、我们使用+24V 电源供电。 由 Vin 供电、LDO 输出上升至+3.0V、开关输出变为+3.3V、然后 LDO 由 VIN_LDO (开关输出)供电。 一切都好、不是吗?

现在、我们需要使用36V 电源为电路板供电。

在数据表中、我们看到 VIN_LDO 的最大电压为22V。通过 VIN 供电的 LDO 的输入为36V - 37V 是否存在任何问题?

在输入电压中、绝对最大额定值为40V、建议最大值为36V、为其供电的电压为36V - 37V、我们能否知道是否会缩短使用寿命? 如果是、如何对其进行量化?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joan、

    感谢您发帖! 我很快会回来回答您的问题。

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Joan、

    强烈建议不要在超过建议运行条件的情况下为器件供电。 器件的绝对最大值仅用于短时瞬态电压尖峰。 芯片的使用寿命不能超过建议的运行条件。 强烈建议 VIN_LDO 和 VIN 的最大建议电压分别为20V 和36V。 如果电压长时间高于这些建议的工作条件、则器件的可靠性可能会受到影响。 如果有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller