This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500212A:用于调试的 μ I²C 通信存在问题

Guru**** 2553740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500212A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590969/bq500212a-problems-with-i2c-communication-for-debugging

器件型号:BQ500212A

您好!

我想使用 μ I²C 监控来调试 BQ500212A。 I²C 进行通信、我将使用控制器评估板作为主站、并使用"Logic Analyzer"记录通信。 在硬件 I 中、将 BQ500212A 的引脚10 (SCL)、引脚11 (SDA)和 GND 与评估板 I²C Ω 相连。 在引脚10和引脚11上、我使用值4k7将上拉电阻器连接到 VDD。 在应用报告"bq500212A 无线电源发送器 I2C 接口"中、我读取了从地址为"0x14"("0x28W" 0x29R")。 我测试了25kHz、100kHz 和400kHz 的 I²C 频率。 我使用示波器检查了电压电平、并确保 BQ500121A 处于运行模式。 但我没有成功。

您能告诉我这个问题吗? 还是一般问题?

此致、

M. Sekler


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fabian Koppling

    我希望您已收到 我发送的有关用于比较您系统性能的工具的附加信息。

    不清楚是什么导致了上述问题。  下面是运行 EVM 的示波器截图。