This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:BQ24230 TS 监控范围

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T, BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592088/bq24230-bq24230-ts-monitor-range

器件型号:BQ24230
主题中讨论的其他器件:BQ24075TBQ21040

大家好、

在充电期间、INTC 以 TS 为源并且持续监控 TS 上的电压。 如果在任何时候 TS 上的电压超出工作范围(V COLD 至 V HOT),充电将暂停。

因为它是 INTC 源代码控制、所以它无法修改热保持。

如果我的客户想要 设置温度保护、温度范围为0-45°C、如何设置????  

如果我们想 满足此规格、我该怎么做? 添加电路? 或任何建议的解决方案?  

充电器规格:30mA 和500mA (BQ24075T 不能满足30mA 充电电流)

谢谢你。

103 NTC 电阻(K 欧姆):

-2. 30.74. 30.102. 29.474
-1 29.408. 28.81. 28.222.
0 28.14. 27.58. 27.029.
1 26.934所示 26.41. 25.893
2. 25.786 25.295. 24.811

43. 5.3221. 5.2355. 5.1497
44. 5.1455 5.06 4.9754.
45. 4.9757. 4.8914 4.808
46. 4.8124. 4.7292. 4.647
47. 4.6553. 4.5733. 4.4923.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、温度窗口只能扩展而不能缩小。 这意味着具有103AT 热敏电阻的器件的温度窗口、充电温度窗口为0至50°C。 通过添加外部电阻器、此窗口可扩展至、例如0至60°C。 但是、它不能缩小到0至45°C。

    bq24075T 也是如此。

    对于0-45C 充电窗口、请将 bq2403x 作为电源路径选项、并将 bq21040作为非电源路径选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、
    感谢你的答复。

    BQ24075T 无法设置 Ichg = 30mA。
    BQ21040没有电源路径。

    如果我们想添加电路。 如何操作?? (如果 RTC 可以更改)
    你有什么想法吗?

    这种情况。 我们将在 TS 引脚中添加比较器并设置其他 thot 电平。
    输出引脚连接到 CE 引脚。
    如果降低此电平、它将拉高 CE 引脚并禁用充电器功能。

    谢谢。