This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5140-Q1:LM5140ADESIGN-CALC.xlsx 中的 MOSFET 功率损耗计算

Guru**** 2394275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5140ADESIGN-CALC, LM5140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/564599/lm5140-q1-mosfet-power-loss-calcuation-in-lm5140adesign-calc-xlsx

器件型号:LM5140-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5140ADESIGN-CALC

您好!

LM5140ADESIGN-CALC.xlsx 中 MOSFET 的功率损耗计算与数据表公式的结果不匹配。 高侧 MOSFET 开关损耗和低侧 MOSFET 死区时间损耗都不正确。

是否有人可以查看此设计表中的公式?

此致、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您的反馈。  您回答正确、我在 MOSFET 功率损耗计算中发现了两个误差。  在高侧开关损耗中、IOUT 项缺失。  在死区时间损耗中、公式中有2个时间乘法器需要删除。  我将进行更正、并尽快将其加载到网络中。

    Terry Allinder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此文件中有更多错误:
    -电芯 C45,根据数据表中的 eq 27计算 Cout。 它有错误的术语:DMIN 而不是 Dmax、0.1而不是0.01、VinMax 而不是 VinMin
    -电芯 C40,根据数据表中的 eq 25计算 Cout。 由于无法在电池 C21中将 VCS 选为75mV、因此会出现问题


    我有一些建议、

    - xlsx 文件中缺少基于数据表中 eq 29的 IOUT (rms)、选择输出电容器很有用
    -我认为您应该取消对单元格的保护、并使用"命名单元格"来澄清使用的公式。
    - xlsx 文件中的至少值应该与数据表中应用示例中完成的整个计算相匹配

    此致、
    胡安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安

    感谢您对 LM5140-Q1快速入门计算器的反馈、我将查看该计算器并进行更正。

    特里