This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:电量监测参数计算器问题

Guru**** 2393775 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQWIZARD, BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568042/bq78pl116-problem-with-gauging-parameter-calculator

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQWIZARD

您好!

我们尝试检查哪种化学 ID 最适合我们的电池、但我们的监测参数计算器存在问题。 根据 slva725.pdf 上传日志文件后,我们收到了此回复消息(化学 ID 选择工具简单指南):
e2e.ti.com/.../V3.zip

请建议如何解决此问题。 随附的文件是包含测量数据的.zip 文件。
提前感谢、

弗拉基米尔 B.

电池规格:

e2e.ti.com/.../26650_2D00_3200_2D00_3.2VSpecification.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉基米尔
    HTCF26650-3200mAh 电池的特性和发布为 ChemID 463。 我使用 GPCCHEM 工具检查了 ChemID 匹配项、其中463项不在列表中、但我使用另一个程序进行了检查、看起来应该正常工作。 我将使用该 ChemID 进行设置。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    bqWizard 版本中的实际列表显示为 ChemID 415。 我想、需要一个附加文件才能访问 ChemID 463。 请告诉我在哪里可以找到它吗?

    非常感谢、

    Marcus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 ChemID 463的文件。 有一个化学导入功能、允许您导入文件、然后您可以使用它。

    e2e.ti.com/.../0463.chem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、

    感谢您发布该文件、我们已将其导入到 bqwizard 中并更新了 bq78PL116。
    接下来、我们将运行.aux -file 的数据收集、以检查所选的.chem-file 是否正在改善电量监测计的输出。

    感谢您的帮助!

    Marcus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    大家好

    选择合适的 ChemID 并使用我们的电池设置生成辅助文件后、我们仍然存在 SOC 读数问题。

    当开始对充满电的电池进行放电时(充电终止由"充电完成包电压限定符"和"充电完成收尾电流限定符"控制;最小测量电池电压@ EndOfCharge 为3、65Vpc),我们可以看到相关 SOC 读数下跳: SoC 在整个休息期间可读取100%、但在开始放电 SOC 值后会突然下降:

    自完整充电周期以来的剩余时间越长、相关 SOC 的压降就越大。 在电荷终止后立即开始放电、偏差几乎为零。 等待放电两天后、开始放电后的初始 SOC 下降为-6%、然后在8分钟后再次跳过-5%。 请参阅"Discharge after 2days rest.pdf"e2e.ti.com/.../8255.discharge-after-2days-rest.pdf

    如果休息时间为6个全天,则最初的下降率为-33%(!) 即使电池在开始放电时仍充满电

    我们认为、这可能来自 LiFePO4电池在充电终止后的休息期间持续下降的 OCV。 这种电压持续下降一段时间。 在 6天后、完全充电(在我们的案例中为3、68Vpc)电压会降至3、349Vpc、而不会连接任何类型的负载。

    是否有人知道如何解决这个问题?

    谢谢、

    Marcus