This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24115:将 BQ24115与4节镍氢电池配合使用

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24115, BQ24702, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569393/bq24115-using-bq24115-with-4-x-nimh-cells

器件型号:bq24115
主题中讨论的其他器件: BQ24702LM317

工程师同行、

我首先要附加到以下主题: https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/179/t/518127  、但如果我们转到更"具体"的问题、可能会更有条理。

我需要开始针对4 x 镍氢电池的充电器设计、并考虑使用 bq24115。 在这里的大多数讨论中、镍氢电池似乎不是一杯茶、因此这部分是安全的化学物质路线吗? 我们的系统确实有可用的 MCU 并连接到充电器、我们可以实现一些"失效防护"功能、尝试仅在给定条件下允许充电。

原始海报建议的充电电压对于3节电池来说似乎有点低(4.4V/3 =仅1.47v/节、我预计~1.55更像它、但由于镍氢电池不完全是恒定电压、我可能会在这里完全关闭)。

该产品不是电池充电器、而是具有"允许用户为其电池充电的额外好处"的系统-因此我们的目标是简单、不消耗过多的真实状态。 我想问题是 bq24115是否是4 x 镍氢电池的理想选择、或者如果不是、是否有替代方案的建议?

谢谢

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、

    根据 www.ti.com/.../slyt468.pdf、您可能会考虑使用具有可调节输出的锂离子充电器
    这样、选项的范围就会更大、您可以考虑 bq24702的 istance

    PS:由于您有 uC、因此在 CC 模式下使用任何标准稳压器(如 LM317或任何 LED 驱动器)也可以使其变得简单而便宜...

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候 Vincenzo、

    感谢您的评论。 我们还有几个涉及 MCU 和电池充电的应用、包括卡车备用电池(标称24V)。

    我们将研究您的建议并尝试创建一些评估电路-希望将来采用该 CC 稳压器解决方案。 这些应用的体积特别小、而且产品不是专门的充电器、这是这里的关键因素。

    再次感谢您的反馈!

    此致

    布鲁诺