This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:如何使用电量监测计 BQ34Z100-G1逐步查找铅酸电池的运行状况

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34Z100, BQSTUDIO, BQ34Z100EVM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570798/bq34z100-g1-how-to-find-state-of-health-for-a-lead-acid-battery-step-by-step-using-fuel-gauge-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQSTUDIOBQ34Z100EVMEV2400

亲爱的,我是巴基斯坦的一名高中学生,我正在研究一个项目,以了解铅酸电池的健康状况和其他特征。 我已成功订购并收到 TI BQ34Z100-G1 IC。 但问题是、我不知道如何逐步使用此 IC 连接到铅酸电池并找到不同的规格。 如果您可以逐步帮助我如何将此 IC 与铅酸电池连接、并详细介绍所需的每个其他组件以及以简单的方式查找电池健康状况的过程、我将会非常出色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abdullah、

    首先、请在 TI 网站上阅读 bq34z100的 EVM 指南和数据表。

    然后下载 bqstudio。 尝试使用 EVM 指南帮助您进行硬件连接、并使用数据表帮助您了解如何使用 bqStudio。

    如果您在使用过程中有一些问题、可以在此处发帖。

    谢谢。

    此致、

    Sammi Shang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Sammi 的回复。 问题是,从巴基斯坦的 TI 订购产品非常困难。 但不知怎么说,我现在只获得了 bq34z100- G1 IC。 我没有支持它的 EVM 模块。 我只需使用此 IC 就需要该指南,我如何才能找到电池的运行状况。 希望您能理解
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,数据表中提供的示例是锂离子电池,因为我的项目专门针对铅酸电池。 请在这方面帮助我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdullah、

    您似乎需要自行设计原理图。 您可以参考 EVM 原理图。
    运行状况等于 FCC/Qmax。 您可以在 bqstudio 中读出这些参数。 FCC 是终止充电时的完整充电容量、Qmax 是自学习周期后更新的参数。
    BQ34z100支持铅酸电池。
    谢谢。

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    很抱歉再次发生抖动,但正如我所解释的,我只拥有 IC,如何将它连接到 PC,而不使用模块,以便读取 bqstudio 中的参数。 很困惑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdullah、

    您需要与 PC 进行 I2C 通信。 您自己设计原理图吗?

    此致、
    Sammi Shang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的萨米人:

    是的,我想自己设计原理图,但我需要您的帮助来设计铅酸电池,我对此也了解不多。 如果您可以帮助我了解原理图以及与 PC 的 i2c 通信? 我需要的是一种分步式的简单方法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    我能否在 IC 和 Arduino 等微控制器之间进行 i2c 通信,我能否以这种方式获取输出读数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdullah、

    我认为可以尝试与微控制器进行 IC 通信、您可以通过发送一些推荐来获取输出读数。 数据表中提供了所有推荐品。

    谢谢。

    此致、
    Sammi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sammi:

    在与微控制器通信的过程中,如果您能解释如何解决这些问题,我会遇到以下问题:
    IC:BQ34Z100-G1

    引脚4 BAT:转换后的电池电压输入是什么意思。 我们使用的是12伏铅酸电池,如何将其转换为引脚4。
    引脚5:CE。 该引脚是高电平有效还是低电平有效? 如果其高电平有效,我们应该将其连接至5V 或电池电压(在我们的情况下为12V)。
    引脚9 :SRP:请说明这一点以及连接此设备的位置。无法理解这一点。 还有“BAT 连接”的含义。
    引脚10:SRN:请说明这一点以及连接位置和方法。 也是“Pack 连接”的含义。 以及如何将其连接到何处
    P5/HDQ 引脚12:请说明此引脚的用途以及连接位置。


    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请更新我的请求状态:/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    请阅读 bq34z100EVM 用户指南和数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我已经阅读了数据表和用户指南。 问题是,我没有使用 EVM 评估模块。 我直接将 IC 与微控制器(I2C 通信)相连。 为 IC 的引脚提供直接输入,并通过 Arduino 微控制器在 PC 上输出。

    现在我特别需要向您询问我提到过的这些引脚、因为我已经完成了所有工作、但仍然不了解这些引脚、比如应该与它们连接的引脚!


    引脚4 BAT:转换后的电池电压输入是什么意思。 我们使用的是12伏铅酸电池,如何将其转换为引脚4。

    引脚5:CE。 该引脚是高电平有效还是低电平有效? 如果其高电平有效,我们应该将其连接至5V 或电池电压(在我们的情况下为12V)。

    引脚9 :SRP:请说明这一点以及连接此设备的位置。无法理解这一点。 还有“BAT 连接”的含义。

    引脚10:SRN:请说明这一点以及连接位置和方法。 也是“Pack 连接”的含义。 以及如何将其连接到何处

    P5/HDQ 引脚12:请说明此引脚的用途以及连接位置。

    请帮助我了解这些引脚的连接方式和位置。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    即使您不使用 EVM、也请查看 EVM 用户指南上的原理图、了解器件需要如何连接。 如果 您按照用户指南中的 EVM 连接进行操作、则会澄清您遇到的问题。 数据表还会回答您在上面提出的问题。

    [引用用户="Saad Abdullah "]

    引脚4 BAT:转换后的电池电压输入是什么意思。 我们使用的是12伏铅酸电池,如何将其转换为引脚4。  VBAT 最大电压为5V、使用内部分压器将电压降低至1V。 对于12V 电池、您需要在 bq34z100-G1的 BAT+和 BAT 引脚之间使用一个300k 的电阻分压器、在 bq34z100-G1的 BAT 引脚和 BAT-之间使用16.5k 的电阻分压 器(请参阅 EVM 用户指南第19页)。

    引脚5:CE。 该引脚是高电平有效还是低电平有效? 如果其高电平有效,我们应该将其连接至5V 或电池电压(在我们的情况下为12V)。  它是高电平有效。 如果名称上有一个栏、则表示它处于低电平有效状态。 它应该被连接至 Regin 引脚、此引脚不应超过4.5V (请见 EVM 用户指南第19页)

    引脚9 :SRP:请说明这一点以及连接此设备的位置。无法理解这一点。 还有“BAT 连接”的含义。  SRP 和 SRN 引脚之间需要10m Ω 电阻器来测量电流(请参阅 EVM 用户指南第19页)

    引脚10:SRN:请说明这一点以及连接位置和方法。 也是“Pack 连接”的含义。 以及如何将其连接到上面所述的位置。 SRN 可以连接到 PACK- (请参阅 EVM 用户指南第19页)。

    P5/HDQ 引脚12:请说明此引脚的用途以及连接位置。  这是一种单线通信协议。 这不是必需的、因为您使用的是与微控制器的 I2C 通信(请参阅 EVM 用户指南第19页)

    [/报价]  

    请参阅此文档以及有关与 micro I2C 通信的数据表。

    www.ti.com/.../slua790.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq34z100_2D00_master.zipe2e.ti.com/.../6232.Files.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    附件是我正在使用的示意图。 我正在使用的代码,以及得到的结果。 结果是垃圾值。

    我将测量仪表 IC 与 Arduino Mega 连接、并在 PC 上获取输出。

    请告诉我我出错了什么、因为我得到了垃圾值。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saad、
    确保在 SCL 和 SAD 线路上有上拉电阻(10k tpyical)、就 Arduino 代码而言、网络上有许多此类代码的来源、请尝试搜索、您一定会找到一个可以针对您的案例进行修改的电阻器。
    此致、
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    我会这样做,同时请告诉我,如果我的其余原理图是可以的,我发送给您的 Arduino 代码是可以的,如果它是可以的吗? 。 我为什么会得到这样的垃圾值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saad、

    您是否已首先将器件与 EV2300/2400相连并使用 bqStudio 配置和评估器件性能和运行情况?  器件需要配置和设置某些参数、才能为您提供最佳结果。  您必须首先使用 EV2300或 EV2400并将其与 bqStudio 连接、然后使用 TRM (技术参考手册)了解如何设置内部参数。  根据您的背景、我认为您无法通过单独的 uC 进行编程、这应该在您首次使用 EV2300/2400和 bqStudio 正确配置和运行系统后完成。


    谢谢、


    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry,


    如果您在我的主题中稍微回顾一下,我清楚地提到,“只有”bq34z100g1 IC,没有任何模块或任何其他东西。

    我所做的就是直接在 IC 和 Arduino 超级微控制器之间进行 I2C 通信,从微控制器获取屏幕输出。 我刚刚上传了我的所有原理图、Arduino 代码和输出。 请看一下、告诉我为什么会得到垃圾值、以及我做了什么错。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saad、

    考虑到您所提出的问题的级别、我认为您试图太快地跳得太远。 我相信、除非您首先使用 EV2300/2400和 bqStudio、否则您将无法正确配置器件。 我很感谢您在高中阶段、并尽量减少您的投资、以便让系统使用此监测计运行、但我认为如果不采用此方法、这对您来说是不切实际的。 该器件非常复杂、能够测量从单节到多节锂离子、锂聚合物、镍氢或铅酸电池组的所有电量、因此需要针对您的特定用途进行配置。 您可能会发现许多默认设置可能更适用于锂离子系统、并且不适用于铅酸系统。

    谢谢、

    Terry