This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:Bq Studio 中的 GPC 打包器

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27320, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591334/bq27220-gpc-packager-in-bq-studio

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ27320

您好,

我 计划   使用  Bq 27220的 Bqstudio 记录 GPC 工具、但我无法找到 GPC 打包程序。 IC 由 软件自动检测。 如果我有任何问题、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 bq27220、似乎从未为 GPC Packager 创建过插件。 bq27320是 bq27220的闪存版本、在 Bqstudio 中有一个 GPC Packager。  

    使用 bq27220时、您必须手动创建6个日志文件、但您仍可以使用 bqstudio 来记录数据。  

    www.ti.com/.../sluub45a.pdf

    希望这对您有所帮助、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nabil 我们正在尝试从 bqstudio 获取日志、但不幸的是、EV2300会在2-3小时后继续为我提供超时、您能向我建议什么可能是问题?