This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54341:负载为3A 时、输出电压下降

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592226/tps54341-output-voltage-drops-under-3a-load

器件型号:TPS54341

您好!

我们使用 TPS54341设计了一个22-30V 至6V 转换器、请注意下面的原理图。 电感值为3u3、二极管的标称压降为0.55V。

转换器可在4欧姆负载(~1.5A)下正确输出6V 电压。 然而、在2欧姆负载(~3A)上、电压下降至3.7V。 根据以下设计、您是否知道导致此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们能否看到4欧姆和2欧姆情况下的开关节点波形?