This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:Vout=5.25V 时为 TPS63027

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590977/tps63020-tps63027-for-vout-5-25v

器件型号:TPS63020
主题中讨论的其他器件:TPS63027

尊敬的先生  

我想将 Vin=4.75V~5.25V 更改为5Vout/3A  

我是否知道 TPS63027可以支持此规范?  

由于 Webench 无法模拟此规格,您能不能帮助提供 Excel 计算器吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作温度范围是多少? 3A 是直流负载还是脉冲负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sabrina

    继续直流负载3A,而不是脉冲负载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否精确地确定工作温度范围? 我将通过私人消息向您发送数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabrina  

    工作温度为0~60 μ V  

    我的电子邮件是 kenny.hsiao@wpi-group.com