This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25088:直流/直流开关中的电感器嗡嗡问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592178/webench-tools-lm25088-inductor-humming-issue-in-dc-dc-switcher

器件型号:LM25088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们根据附件使用了 webench 设计。

输入电源: 13.0V-17.0V

输出电源: -15.00V @ 2.0A

现在、电源上的总负载为33mA。

当我们将输入电源应用到该稳压器时、该电路的电感器会在5到10分钟后发出嗡嗡声

我们注意到、我们已将 LM25088的散热焊盘连接到系统 GND、并将其 GND PIN6与-15V 输出引脚连接。

下面是我们一侧在电感器中产生嗡嗡声的猜测、

1)是较低的电流产生问题或
2)散热焊盘连接问题

给我们宝贵的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能应该将散热焊盘连接到-15V。您在开关节点上看到了什么波形?