This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:我的直流/直流不希望超过60%的占空比

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569956/lm5116-my-dc-dc-does-not-want-to-go-beyond-60-duty-cycle

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5119

您好 Gents

我正在尝试直流/直流转换器、它必须接受23至29V 输入并提供22V 输出

电流将为20A

我使用了 LM5116控制器;由于我必须使用高栅极电容功率 MOSFET、我选择了大约50kHz 的频率。

我施加了斜坡补偿、值介于330k 到68k 之间。 我使用5116数据表中提供的原理图所做的电路

环路补偿为3k3 +22nF;我尝试了各种其他值、这效果更好;其他值非常不稳定。

测试使用24-25V 输入、10欧姆16W 临时电阻器输出;使用电位器实现可变输出电压。

当我将输出电压上升到超过60%占空比时、输出往往变得不稳定(一个周期比另一个周期更厚)、之后频率突然下降到一半、占空比变为50%。

原因可能是什么?

另一件令人厌恶的事情:我观察到 LM5116加热非常快(3-4秒到100德格);Vccx 未连接、但在电容器上接地;Vcc 内部供电、具有7V;输出电阻器与 MOSFET 的栅极之间为2.2欧姆;示波器上的一切看起来都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    鉴于这些规格、我不建议使用单相解决方案...
    查看基于 LM5119的参考设计 http://www.ti.com/tool/PMP7885 ...

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincenzo 先生、

    对我来说、篡改此电路需要太多时间。 我使用了三个芯片;所有芯片的故障都不同-第一个芯片没有做一些看起来有点像寄生次谐波振荡和各种其他的事情、就没有升高到高于一半的电压; 改变了我第一次没有执行的 DEMB 系统并对芯片进行了重新焊接后、它不再起作用、除了很少的输出、就像一直处于保护状态一样-除了它不起作用。

    我焊接的第二个芯片工作正常、但具有相同的振荡;我做了一些改进-不是完全达到最高电流和电压、而是接近;并且突然使 HI 输出失效。 短接(HO 至 SW)。 没有理由。

    第三个芯片从第一时刻开始、流耗非常高、200mA;立即加热;同样、没有理由 我断开了输出、用欧姆计检查了输出;没有"可见"故障; 示波器显示了正常输出 HO 和 LO;自举正常;除了内部故障之外什么都没有。

    我使用此版本进行了测试、并开始了一种新方法:将555用作 PWM 振荡器、将 IR21094用作半桥驱动器、将 TC4422用作最终驱动器、并将一些393个比较器用于电压反馈、电流调节(慢速)保护;我今天刚刚实施的快速关断保护 (一个小型并联 MOS (通过主 MOS 栅极信号的电容分压器在栅极受到冲击)读取顶部 MOS 中的电流、 共基配置中的电压放大器对其进行放大、并将其发送到重复的、然后发送到图腾柱和小型 MOS、以关闭主高 MOS 的栅极;此外、信号还会发送到4422和21094输入的缓慢关断入口。 一切都像一种魅力。

    最后还需要实现一点:通过 LO-MOS 进行正电流感应、如果输出线圈在返回周期结束前(开始进入偏置负载或带电容器时)耗尽、就会关闭此 MOS、这与5116 "二极管仿真"功能类似。 它应该可以工作、几天后我就完成了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成。 非常完美。

    当我做最后一个包含所有内容的原理图时、我会发布它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷!
    谢谢 Adrian
    kr
    Vincenzo