This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:UCC28704棕色输入和棕色输出

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566794/ucc28704-ucc28704-brown-in-and-brown-out

器件型号:UCC28704

大家好、

如何设置欠压。 您是否有可以分享给我们的仿真工具?

按照数据表第20页中的说明进行操作。 它是否具有欠压功能??

输入欠压:输入运行和停止阈值由 VS 引脚上的电流信息确定
在 MOSFET 导通期间。 而 VS 引脚在 MOSFET 导通期间钳位到接近 GND 时、电流为
        通过 VS 引脚的 R S1进行监控 、 以确定     大容量 电容器 电压的样本。   较宽
分离运行阈值和停止阈值可实现电源与线路的干净启动和关断
电压。 从开始状态开始,感测到的 VS 电流 I VSL 必须超过运行电流阈值 I VSL (运行)(典型值)
220 μ s)、在 µA 启动后的前三个周期内、VDD 达到 V VDD (ON)。 如果没有、则进行开关
停止并启动 UVLO 复位和重新启动故障周期。 运行后、I VSL 必须降至停止电平以下、
I VSL (STOP)(µA 为80 μ A)、连续三个周期启动故障响应。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pao、

    我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出响应。 您很快就会看到响应。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pao、

    对于第20页的描述、与 IVSL (运行)相关、它是棕色的。

    与 IVSL (STOP)相关、它被欠压。

    对于 第29页的等式23、Vin (run)是欠压电压。

    要计算欠压电压、您可以将 IVSL (运行)替换为 IVSL (停止)。

    BR

    克宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kening:

    您是否有可以 分享给我们的仿真工具或计算出的 Excel 文件?

    感谢您的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pao、
    在 UCC28704页面上、我们提供了 pspice 模型、Mathcad 工具和 Excel 工具。
    www.ti.com/.../toolssoftware

    希望这能为您提供帮助。
    如果您有任何其他疑虑、请随时告知我们。

    BR
    克宁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kening:
    我尝试了 IVSL (Stop)函数。
    该欠压点因负载而异。 (5V/2A 欠压60V、5V/1A 欠压50V、5V/0.1A 40V。)
    它无法用于我的设计。
    您是否建议了用于欠压的外部电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请帮助支持此案例吗?

    我们需要在 UCC28704中添加欠压电路。

    你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了实现 所述 的欠压保护、 需要使用峰值电压检测 器来检测输入交流电压峰值。 峰值电压值 用于在选定的输入电压 欠压 点 达到时关闭 UCC28704 VDD 欠压锁定。 然后实现所描述的欠压功能。

    一种可能的方法是使用下面所示的电路。 DPC、RPC 和 CPC 与现有高压启动电阻器 Rst1一起构成、用于峰值电压检测。 当输入电压处于欠压点时、将检测到其对应的峰值电压。 然后 U2A 输出变为低电平。  Zpc 将 U1 (UCC28704) VDD 钳位到6.8V < 7.3V、因此 U1 被强制关闭 UVLO。  实现输入欠压关断。

     当欠压条件消失后、U2A 输出变为高电平。 移除了 Zpc 导致的 U1 VDD 钳位。  U1操作 将 恢复正常。 U2A 是集电极开路电压比较器。

    请注意、这是 一个针对精确输入欠压保护的电路建议 、以显示基本添加内容及其工作原理。  尚未进行任何测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (重新发送、因为最后一条消息中未显示电路图。)

    为了实现 所述 的欠压保护、 需要使用峰值电压检测 器来检测输入交流电压峰值。 峰值电压值 用于 在选定的输入电压 欠压 点 达到时关闭 UCC28704 VDD 欠压锁定。 然后实现所描述的欠压功能。

    一种可能的方法是使用下面所示的电路。 DPC、RPC 和 CPC 与现有高压启动电阻器 Rst1一起构成、用于峰值电压检测。 当输入电压处于欠压点时、将检测到其对应的峰值电压。 然后 U2A 输出变为低电平。  Zpc 将 U1 (UCC28704) VDD 钳位到6.8V < 7.3V、因此 U1 被强制关闭 UVLO。  实现输入欠压关断。

     当欠压条件消失后、U2A 输出变为高电平。 移除了 Zpc 导致的 U1 VDD 钳位。  U1操作 将 恢复正常。 U2A 是集电极开路电压比较器。

    请注意、这是 一个针对精确输入欠压保护的电路建议 、以显示基本添加内容及其工作原理。  尚未进行任何测试。