This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117-Q1:RT 输出电压的最小/最大值

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25117-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591349/lm25117-q1-min-max-value-of-rt-output-voltage

器件型号:LM25117-Q1

我们的客户想知道 LM25117-Q1 RT 输出电压的最小/最大值。

我们在数据表中仅找到该值的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RT ABS 最大 电压为 7V。 这在数据表的绝对最大额定值表中提供。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们想知道 RT"输出"电压的最小值/最大值。
    数据表 P7中的典型值为1.25V。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然数据表中未提供这种情况、但其变化应类似于基准的变化、其精度为1.5%(根据需要从0.8V 到1.25V 电平进行调节)。

    此致、

    Tim