This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40057:TPS40057

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40057, TPS40050-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589666/tps40057-tps40057

器件型号:TPS40057
主题中讨论的其他器件: TPS40050-Q1

大家好,  

  对于12V 至5V 同步降压设计,客户使用的是“Tps40057同步降压控制器”。   

 与以前的控制器相比,他们使用的是“Tps40050-Q1”。

可以看到、在应用和规格中都是相似的。

 

 1、二极管应用为何有差异? (请参阅下面的)

2. 他们是否需要在 tps40057应用程序中添加“d2”?

 

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ariel,

    让我们单独考虑二极管的使用。

    1.与低侧 FET 并联的可选二极管:在死区时间期间,电感器电流流经下侧 FET 的体二极管。 这种情况
    体二极管通常具有非常慢的反向恢复特性,这会对转换器的效率产生不利影响。 外部肖特基二极管可与低侧 FET 并联,以分流体二极管并防止其影响转换器的性能。 添加的肖特基二极管的额定电流比非同步降压转换器中的二极管低得多、因为它仅在两个 FET 都关断时的小死区时间(通常小于开关周期的几%)内导通。

    2.开关节点上的 RSW 和 D2:当上部和下部 MOSFET 都处于死区时间内时,转换器的 SW 节点为负
    关闭。 该负电压的幅度取决于较低的 MOSFET 体二极管和在此死区时间内流动的输出电流。 该负电压可能会影响控制器的运行、尤其是在低输入电压下。 Ω Ω、必须在下 MOSFET 漏极和控制器的引脚12 SW 之间放置一个电阻器(介于3.3k Ω 和4.7k Ω 之间)和肖特基二极管(如图15所示)。 肖特基二极管必须具有额定电压、以适应转换器 SW 节点上的输入电压和振铃。
    基于布局,如果在 SW 节点上看到大于2.5V 的极端负面振铃,则建议两个器件都使用钳位电阻和二极管。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ambreesh,

    感谢您的详细回答。

    进一步的小结算详情:

    1.“此负电压可能影响控制器的运行,特别是在低输入电压下”
    您能解释一下负电压为何如此不良吗?
    2.我看到对于 D2二极管,建议使用“BAT54”。
    “BAT54”是否也适合可选二极管?

    此致、

    Arik.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ariel、

    您可以在 VRRM 等于最大输入和约0.5A IO 电流的情况下使用任何电介质。
    就负电压而言,在较低的输入电压下,由于峰值电流较高,您将看到更高的振铃。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ambreesh,

    www.onsemi.com/.../BAT54LT1-D.PDF

    这个足够好吗?
    建议使用 BAT54,但最大电流仅为300mA ...
    您说过500mA。

    BRR、

    Arik.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ambreesh,

    是否有更新?

    此致、

    Arik.P.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    选择的二极管(BAT54)应该可以。

    --阿姆布雷什