This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62737:由于外部兆欧姆电阻器而导致的不可稳行为问题

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/568028/tps62737-problem-with-instable-behaviour-due-to-external-megohm-resistor

器件型号:TPS62737

我们在提供的远程控制中使用 TPS62737。 使用3节 AA 电池时、其工作电压范围为 UBAT=4.6V 至3.0V。 输出电压为1.8V。  VIN_OK 被设定为2.9V。

R1=5M6、R2=3M3、R3=4M7  、根据提供的 Excel 工作表计算得出。

低于2.9V 时、遥控器应"断电"(不可反转)并具有低电池电量指示。 这意味着如果"Vin_ok"一次变为低电平、则远程控制在剩余时间内处于低电池电压状态。

由于极高的电容、电压偏差非常"灵敏"、可"手动"移动编程的"断电"阈值和 Vout。 在使用过程中、外部电阻器附近没有导电部件、但电池似乎是空的几倍(低 Bat LED 指示)。

恐怕这是由于 ESD、 潮湿或可能是助焊剂残留造成的。

我想一下该电路的局部涂层以及降低外部电阻。

我还能做些什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我知道您正面临一些 ESD 事件...
    您可以尝试减小 R 值或在输入(引脚8和9)与 GND...之间添加一个小电容。

    kr
    Vincenzo