This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:使能引脚和与 LM5066I 的连接器引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592122/lm5066i-enable-and-connector-pin-with-the-lm5066i

器件型号:LM5066I

大家好、

我正在与客户合作、如果您能帮助回答以下问题、他们对 LM5066I 有几个问题:

1) 1)     当电路正在运行并且我需要通过拉低 LM5066I 的使能引脚来禁用热插拔电路时、我想知道 LM5066I 的使能引脚和热插拔电路输出之间的延迟时间。 需要多长时间?

2)     2)插卡的最大电流约为50A、热插拔控制器 LM5066I 将保护插卡以及系统的其余部分。 我们希望确保、如果用户在电路处于活动状态时插入或拔出卡、则不会影响系统(另一个电路板)(假设电路处于活动状态时电流为~ 50A)。 我们是否需要在插卡的连接器上实施“较短”引脚,并将其连接到 LM5066I 的使能引脚,以便在连接器匹配时关闭 LM5066I–热插拔电路? 我们担心高电流可能会在用户插入卡时产生电弧并损坏连接器。 因此、我们希望在用户插入卡时关闭热插拔电路。 您对此或任何解决方案有什么建议吗?

 

提前感谢您的帮助、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    查看以下内容、了解我的意见和反馈:

    1) 1)由于 EN 引脚被拉低、因此激 活了4.2mA 栅极拉电流。 为了计算关断所需的时间、我们可以使用 i=C*dV/dt、其中 I 是 IC 中的恒流源(4.2mA)、C 是电容器的电容(通常一个 FET 大约为10nF)、而 DV 是 高于 Vout 的电压(器件的典型值为13V)。 使用这些值、dt =(C*DV)/I = 10nF * 13V/4.2mA =  31us。  

    2) 2)是、请使用较短的引脚连接器、以便器件先断电。 否则、将发生电弧。

    我希望这对我有所帮助:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez