This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3974:每个通道的最大可编程电压和最大输出电流

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591664/lp3974-max-programable-voltage-and-max-output-curent-of-each-channel

器件型号:LP3974

我们想知道每个通道的最大可编程电压和最大输出电流

Buck1-4:

LDO1-11:

WLDO1-5:

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我知道、我们的产品概要中未提供该信息。 但是、您能否提供有关您的应用或电源树的更多详细信息。 在平均时间内、我将进一步对此进行研究。

    -Raymundo Hernandez-Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序是支付终端

    现在信息有限。

    电源树尚未修复、因为 SoC 未修复。

    它们可能需要一些1.0V-1.1V、1.3V、1.8V、3.3V 线路。

    最大输出电流为2A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kura、

    我很乐意帮助您满足客户设计的电源要求。 但是、对于 LP3974、您需要联系我们的当地销售代表、以了解有关该部件具体电气特性的更多信息。 未经 NDA、此信息不会披露。 如果您真的很感兴趣、我们的当地销售团队可以帮助您建立 NDA。 我们的产品系列中还有许多其他器件、您也可以参考这些器件。

    -Raymundo Hernandez-Toscano