This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z65-R1:用于清除永久故障的 PF 键

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590063/bq20z65-r1-pf-key-for-clearing-permanent-failure

器件型号:bq20z65-R1
主题中讨论的其他器件: bq20z60-R1

您好!

尽管部件处于完全访问模式、但我无法清除 PF 标志、除非我有 PF 键(两个字)。 是否有人可以向我提供此"隐藏"密钥? 看起来有一种秘密、与解锁/完全访问密钥相同...

谢谢。

Matthieu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Matthieu。

    请阅读下面从 TRM 复制的部分:

    B.18 PFKey (0x62)

    此读取或写入块命令允许用户更改永久故障清除密钥。 仅当 bq20z60-R1/bq20z65-R1处于完全访问模式时、此功能才可用、由清除的[FA]标志指示。

    在 ManufacturerAccess 中输入的字节顺序与写入器件或从器件读取的内容相反。 例如、如果 PFKey 块读取的第一个和第二个字返回0x1234和0x5678、则应在 ManufacturerAccess 中输入0x3412和0x7856以清除永久故障。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、您好、
    感谢你的帮助。 我发现默认 PF 键为7326和1217 (小端序)、但遗憾的是监测计被锁定在密封模式下、电池组汇编器已更改 unseal 和 Full Access 密码。
    因此、该电池将直接进入可回收垃圾箱。
    此致。
    Matthieu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果是、只有软件包汇编器才能重新访问软件包。  

    谢谢!

    Phil