主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 TIDA-00909
我想使用此模块在负载高达100W 时将30V 升压至48V。
这似乎带来了几个挑战。
首先是过冲问题。 在对参考 TINA-TI 电路原理图的细微调整中、可以看到接近100V 的电压尖峰。 可以采取哪些措施来减少/消除这些现象? 据我了解、100V 是占空比小于2%的最大允许电压。 我要研究的一件事是软开关、这并不重要。
另一个问题是接地不应从外部连接。 但对于多个相位、通过其他模块的内部接地连接创建一个环路。 这是一个多大的问题、如何处理它?