This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:浪涌电流限制编程规则

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591111/lm5121-inrush-current-limit-programming-rule

器件型号:LM5121

对于不同的浪涌电流限制请求,如何设置低于组件 值 ? 如何选择 MOSFET?

是否有 任何 Mathcad 文件或 Excel 设计工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当斜率接地时、100欧姆电阻器和 Rinrush 电阻器形成一个电阻分压器。
    Vcsn_original * Rinrush /(Rinrush + 100)= Vcsn_modified。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    是否有任何 Mathcad 文件或 Excel 设计工具可帮助客户进行此类计算? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没有这个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请说明  

    Vcsn_original:

    RINRUSH:Ω

    Vcsn_modified:

    还有一个新问题,SLCPE 驱动器1.2Vth NMOS True Purpose?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当斜率=1.2V 时、1.2V 的 NMOS 关闭浪涌下拉开关
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    请说明,在规格中找不到它,
    Vcsn_original:
    RINRUSH:Ω
    Vcsn_modified:
    规格页37,LIN_EQ:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这意味着使用  电阻分压器将原始 CSn 引脚电压(Vcsn_original)更改为"Vcsn_modified"。

    Rirush 是 图36和37中的电阻器、构成电阻分压器。

    谢谢