This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:DNC 引脚短路

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591719/tps7a49-short-condition-with-dnc-pin

器件型号:TPS7A49

您好!

我的客户正在考虑 TPS7A4901的故障模式

  当 N/C 引脚短接至 IN 引脚或 NR/SS 引脚时、TPS7A4901的行为如何?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    N/C 引脚未在内部连接到任何引脚、因此可短接至器件上的任何其他引脚。  

    -Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle-San、

    感谢你的帮助。

    数据表中提到了以下内容。

    能否再次确认您的答案?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    很抱歉、我本应该更加关注此帖子的标题、但只需阅读询问 NC 引脚的原始问题。  

    如果 DNC 引脚短接至 NR/SS、则输出将低于预期值或可能完全无法启动。 这是因为电流将通过 DNC 从 NR/SS 引脚汲取至 GND、基准无法提供大量电流、因此它将被减少或0V。  

    如果 DNC 引脚短接至 Vin、则会从 Vin 通过 DNC 引脚向 GND 消耗大量电流。 如果输入电源能够提供大于~20mA 的电流、则可能会损坏内部电路、这可能会影响器件的正常性能、也可能不会影响器件的正常性能。  

    -Kyle