This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:关于开路短路测试

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566219/lm5160a-about-open-short-test

器件型号:LM5160A

您好!

我现在正在对 LM 5160A 进行开路短路测试。
当 RON 引脚处于开路状态时、VOUT 增加。
请告诉我以下关于这一点的信息。

 当 RON 引脚处于开路状态时、VOUT 将为高电平、但这种行为是否正确?

 VOUT 是否有不升高的方法?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Ron 的目的是为恒定导通时间控制环路设置导通时间。

    Ron 是一个引脚、不应保持悬空、因此当不存在所需外部组件 RON 时、LM5160A 不会进行特性化操作。

    您可能遇到的是 LM5160A 数据表中的公式(3)和(4)的结果。 当不存在 RON 时、开关频率会发生变化、并且由于这种关系进入不推荐和未定义状态、并且 RON 值实际上是无限的、因此开关频率将偏离建议的工作范围、Vout 也很可能移动。

    这一点很重要、因为有时 RON 焊盘未能装配电阻器、因为该电阻器可能会因意外损坏或移除?