This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54240:输出电压取决于 EN 引脚

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591521/tps54240-output-voltage-depends-on-en-pin

器件型号:TPS54240

大家好

我在 TPS54240上有 assebmled 3个器件、Vin=12V、Vout=3.8V、load =GPRS SimCom 模块

该方案和 PCB 完全重复了 TI 的"为 TPS54240创建 GSM PWR" SLVA412-2010

我已将 EN 引脚路由到 MCU、因此可以在 GPRS 模块未使用时将其关断

之后我注意到、MCU 可以通过更改 TPS EN 引脚上的逻辑电平来更改输出电压3.8、在5V 逻辑驱动的情况下甚至会烧毁模块(在本例中、输出电压远远高于6V、打开 TVS 保护二极管)

当然、我仍然可以通过将 EN 引脚接地或将其保持在高阻态来启用或禁用 GSM 电源、但 GSM 模块很可能会意外损坏

之后、我在接地端、EN 引脚和 VCC 之间焊接了可变电阻器、并根据这一情况、可以通过在极宽的范围内更改 EN 引脚上的电压来调节输出电压

这是正常现象还是我有损坏/缺陷的 TPS54240芯片? 或者我不了解54240应用的细微差别

EN 引脚是否可用于简单逻辑关断/启用 TPS54240转换器?

我已重新检查所有3块电路板上的所有组件和布线、未发现任何错误

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN 引脚上的电压是多少? 绝对最大值为5V。在该值之上、输出电压可能不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我将其保持未连接状态(悬空)时、它大约为6.3V、当它连接到 MCU 时、由于上拉电阻、它为5V (MCU 具有5V 电源)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在 MCU 逻辑输出与 EN 引脚之间添加了一个分压器、以将5V 电压降至2.5V、则 Vout 是否按预期进行调节?

    不建议将5V 输入连接到最大电压为5V 的引脚。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Ven = 6.3V 时、您可能会看到一些输出电压偏差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉

    问题是- PowerPAD (11)针脚接触不足或缺失

    即使焊盘涂层良好、焊盘也不会接触 PCB 的涂层焊盘

    奇怪的是、转换器甚至在~300mA 测试负载下启动和工作

    在焊垫上使用大量焊料进行重新焊接后、在满载时工作无任何问题、并通过 MCU 成功管理

    没有想到它需要这么多的焊料、这是第一次使用电源板0.5 TSSOP、抱歉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴问题得到解决。