This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:使用不带 GPC 计算器的 BQ27220

Guru**** 2555040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591952/bq27220-using-bq27220-without-gpc-calculator

器件型号:BQ27220

大家好、我们使用 的是 Bq27220、根据我的理解 、我们需要 更新 CEDV 系数、 为此、我们需要在 不同 的温度下提交6个日志文件、这是我们需要消耗的时间、因为 我们的电池容量太大。 请告诉我、我们是否可以 通过更新所需参数来使用监测计。 此外 、如果  我们不执行 更新 CEDV 系数的过程、请了解它将如何影响监测计的性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用预加载的(默认)参数、也可以使用 GPC 计算器并提交6个日志文件等 无论您是否具有正确的参数、监测计都将正常工作、但如果未更新正确的 CEDV 系数、性能和精度将受到影响。

    如果这个过程看起来太长、我建议使用我们的其中一个 IT (Impedance Track)监测计、因为它们具有更高的精度、并且 GPC 计算器只需1个充电/放电日志即可获得正确的参数。