This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27411-G1:Bq27411校准问题。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591960/bq27411-g1-bq27411-calibration-problem

器件型号:BQ27411-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好、TI、

如果电流精度为-600mA、则为11mA。 (IC 规格为±3mA)
当前校准... bqstudio 没有执行 cc offset cal 的窗口。
在 bqstudio 中、我们使用"board offset"和"pack calibration"手动校准
可以这么做
数据表中也没有 CAL 的 CMD ...
如果您有 CC 校准方法、请回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要进行 CC 校准、您必须转到"Data Memory"窗口、在侧面、您将看到不同的内容、例如"Configuration"、"Gas Gauging"、"Ra Tables"、"Calibration"和"Security"。

    转至"Calibration"、您将找到"CC Cal"选项卡。

    希望这对您有所帮助、