This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65917-Q1:PMIC 问答(入门级)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65917-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591878/tps65917-q1-pmic-q-a-entry-level

器件型号:TPS65917-Q1

为什么处理器需要多电源轨?

  • 不同的 IP 内核、存储器和外设通常具有不同的工作电压
  • 每个 IP 内核的工作电压可独立变化以实现最佳性能;
  • 为了保证正常运行、需要适当的加电和断电排序。

2. TPS65917-Q1是否支持用户进行电源定序配置?

在标准生产期间、电源序列由 OTP (一次性编程)预编程、编程后无法在中修改。 但是、当电源序列完成时、用户(通过软件)可以独立启用和配置此资源。

3.我们为何要使用多相电源?

提高单相降压转换器的开关频率具有一些优势、例如改善动态响应、降低输出纹波和减小电感器尺寸。 但是、由于开关损耗随频率的增加而降低效率。 在电流较高时、输出电感器的选择和功率耗散日益成为一个问题、尤其是在尺寸受限应用中使用时。

因此、为了解决这一难题、开发了多相电源。 多相降压稳压器的理念是将多个降压稳压器并联、但让它们以交错方式运行。 请参见下图。 三相同步降压稳压器的每个相位具有相同的组件、但开关操作相位差为120度。

多相电源提供了一种在不牺牲效率和开关频率的情况下增大输出电流的方法。 此解决方案的其他优势包括:降低输入和输出电容器 RMS 电流;降低 EMI 滤波要求;减小外形尺寸并减小 PCB 空间解决方案尺寸;提高热性能和强制对流性能;提高可靠性和功率级冗余;简化动力传动组件选择。

AVS (自适应电压调节)和 DVS (动态电压调节)之间有何差异?

自适应电压调节(AVS):特定频率下的处理器最小电源电压因制造工艺的变化而异。 在标准生产期间、在 ATE 上测试最小电源电压结果、并将其编程到每个 IC 上。 为了为每个单独的处理器提供足够的电压、以便每个处理器能够在尽可能降低功耗的同时实现所需的性能、采用 AVS 来根据从各个 IC 读取的最小电源电压调整 PMIC 输出电压。

动态电压频率调节(DVFS):通常、应用处理器可以通过增加工作频率来实现更好的性能。 但是、功耗也会增加。 DFVS 可根据所需的处理任务调整输出电压电平、从而实现最佳性能或最低功耗、如下图所示。

动态电压调节(DVS):DVS 是任意输出电压调节、包括 AVS 和 DFVS。   

 

5. POWERGOOD 功能的用途是什么?

POWERGOOD 函数用于指示 SMPS 的输出是否处于编程的输出电压/电流的可接受范围内。  用户可以使用 POWERGOOD 直接向处理器报告电源状况、该解决方案易于实施、无需编程。

请注意、没有专用于 POWERGOOD 的引脚、GPIO_6在 OTP 0x30和0x32中配置为 POWERGOOD 功能。

6. TPS65917-Q1是否具有电压保护(过压/欠压保护)?

TPS65917-Q1没有专用的电压保护功能、下面提供了一些可能的方法:

  •  实现电源正常功能、以监控电源输出是否低于 POWERGOOD 阈值。
  • 该器  件提供12位 Σ-Δ 通用 ADC (GPADC)、可用于监控输出电压。 这与中断配对使用将允许处理器采取适当的措施来解决过压或欠压情况。
  •  也可以应用外部电压监控器来监控输出电压。

7.如何在5 SMPS 同时运行的同时管理 EMI?

PLL 用于为具有不同相位的5 SMPS 创建5个时钟信号、从而有助于降低 EMI。 如果5个 SMPS 在同一频率下运行、则噪声可能会叠加(加在一起)。 此外、还可以启用 SMPS 时钟抖动以最大限度地降低 EMI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao Zhou:

    TPS65917-Q1没有过压或欠压保护功能。 如果存在 UVLO 条件或类似情况、该器件不支持该条件。 但是、正如您所说的、该器件提供 ADC、GPADC、可用于监控外部电压。 这与中断处理程序配对、将允许处理器采取适当的操作来解决任一情况。 尽管没有您想要的保护功能。

    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymundo、

    我完全同意您的看法、GPADC 引脚可用于监控输出电压、以便处理器处理 UVLO 条件。  

    还应 注意的一点是、有2个 GPADC、而 tps65917-Q1有5个 SMPS 和5个 LDO、有时可以实施电压监控器来管理额外的电源轨。

    东宝