This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1学习周期-学习状态 Wue't 更新为0x05

Guru**** 2370220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567065/bq34z100-g1-learning-cycle---learned-status-won-t-update-to-0x05

器件型号:BQ34Z100-G1

我们一直遵循上 一个帖子中所述的学习周期。 我们能够对电池组进行完全充电、并设置 OCVTAKEN 标志、此时我们开始放电周期。 我们在这里尝试了几个不同的事情、但都没有成功:

我们已将电池完全放电、电压低于"电池终止电压"~600mV

-按 C/20 (如 本员额所建议)和的速率计算

-按初始员额建议的 C/8速率计算

我们一直等到 OCVTAKEN 更新、但 Qmax 更新和"已学习状态"都没有更改为0x05。

我们是否有错误设置的内容会阻止此更新? 我们确实有一个无法控制的泄漏电流、因为它是一个始终开启的器件(电池是备用电源)、这是否是问题?

我已经完成了几个帖子、并尝试了其他一些没有成功的事情。 如有任何建议、请附上最新的放电、充电和放电周期的日志。

e2e.ti.com/.../BatteryCycleLogs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    您能否为我们提供 gg.csv 和 srec 文件以查看您的设置? 您是否达到充电终止并设置了 FC 标志?

    请参阅  数据表第37页上的7.3.11充电和充电终止指示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、

    我相信我已达到充电终止、FC 位已设置、但我将仔细检查您在数据表中指出的所有内容。

    我刚刚在 C/20上完成了另一个放电周期、但没有成功、因此这一定是我们所缺少的。

    我已根据要求附上 gg.csv 和.srec 文件。

    谢谢、此致、

    胡安·巴勃罗

    e2e.ti.com/.../GaugeSettings.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您提供这些文件。 另外、请注意 VOK 和 QEN 标志、以确保它们设置为1。 当处于电池放松状态时、Qmax 会在学习周期的充电部分后更新。

    我将在星期一回顾这些文件并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Damian、


    谢谢您的回复、我再次确认我们已达到充电终止、实际上我们也这样做了。 FC 标志被置位、CHG 变为0;我注意到的一件事是、一旦 OCVTAKEN 标志被置位、VOK 标志变为低电平(在整个充电周期内被置位后)、这是预期行为吗?

    我在周末为电池组充电、以确保充电终止、并将尝试在明天的第一件事是在 C/8处进行放电循环。 如果您有任何进一步的见解、请告诉我。
    为了从响应中进行澄清、在放电周期后、所学状态不会更新、而是仅在初始放电周期之后充电后更新、对吧?

    谢谢!
    胡安·巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果能更新这个、我将不胜感激。

    谢谢、


    胡安·巴勃罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经调整了参数、试图解决这个问题、但目前还不幸运。 我发现还有几个其他线程提到、当设置了 OCVTAKEN 时、VOK 必须更新为零? 这是我们的案例中发生的情况、但"已学习状态"保持为零。
    对于最小电池电压、经过计算后、我们得到大于2800mV 的电压、这是之前的线程中建议的电压、即电池电压或电池组电压 (在数据表中并不完全清楚)。

    我随附我们最新的 srec。

    谢谢、

    Juan Pablo e2e.ti.com/.../bq34z100_2D00_G1_5F00_VT.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    胡安·巴勃罗
    请发送日志文件(如果有)、但问题可能是闪存更新正常电压。 由于您正在使用 PBA 单元,因此应将其设置为大约100mV。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我刚刚浏览了最新的日志文件、看起来它们没有正确保存(USB 驱动程序有一些问题)。 但是、更新设置与我的初始帖子相同。
    我将使用100mV 重新启动周期、并在我获取日志时发布日志(可能是明天)。
    谢谢、
    胡安·巴勃罗