This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5973:PWM 输出通过 GSLAT 复位

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5973

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590507/tlc5973-pwm-output-resets-with-gslat

器件型号:TLC5973

我可以让 TLC5973正常工作、但我看到设计中存在一个主要缺陷:

当我发送一个 GSLAT 信号来锁存数据时、整个 PWM 发生器复位并从新数据开始。 这会在 PWM 中产生干扰/抖动。 即使数据相同也是如此。

当 PWM 周期完成时、它应该被缓冲并被发送至输出。

在以下情况下可以发现此错误:

当我有2个长度不同的灯串时、请对第一个像素的相同数据进行描述、因为 PWM 发生器会在不同的时间重新启动并生成额外的脉冲、因此它们将不会具有相同的强度。

在低强度条件下、输出不稳定、因为刷新率与 PWM 频率不同。

这两种驱动器都是不可接受的、因为这是一个更高端的12位 LED 驱动器!!!

我的问题:将来是否有可能修复此问题、或者我是否必须继续搜索良好的 LED 驱动器? SITI 驱动程序也有此缺陷。 太可惜了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jef、

    我认为 GSLAT 是一个内部信号、  因此 MCU 可以发送的唯一数据是 SDI。 您能否尝试将 SDI 数据作为要求格式发送、然后检查结果? 如有任何问题、请告诉我、谢谢!

    夏季  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 我发送的数据格式正确、所有 IC 都能正确读取所有数据。

    但是、当在信号中检测到"长时间中断"(也称为 GSLAT)时、PWM 输出会复位并重新启动。 即使 PWM 周期是中途。

    如果您有电子产品、我建议您连接并测试它。

    我可以上传照片吗? 我是这个论坛的新手。 我有输入和输出屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    您是否想直接向我发送图片的电子邮件?

    Summer-su@ti.com

    谢谢!

    夏季