This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9224:UCD9224E 在 UCD74120RVF 下出现启动故障

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569725/ucd9224-startup-failure-ucd9224e-w-ucd74120rvf

器件型号:UCD9224

示波器图显示了在 kickstart 周期之后发生的电流尖峰(I p尖峰)、因为控制系统在固定 PWM 周期之后刚刚开始执行闭环控制。  电流尖峰是长 PWM 脉冲的直接结果。

该电流尖峰不会超过阈值、但类似的电流尖峰通常会超过阈值、我不希望依赖重试来解决该问题。 启动控制系统具有足够的相位和增益裕度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斜坡和调节之间转换时的这种尖峰可能是 由于软启动和调节组之间的补偿值差别很大。

    我建议将稳压组设置复制到软启动组(如下所示)、但 单击  非线 性补偿设置中的线性增益复选框(软启动/停止组)、这通常是一个具有比稳压设置更低穿越频率的稳定设置。

    由于系统在电压斜坡期间步进基准、因此会人为地增加误差、在斜坡期间使用线性增益往往会提供更平滑的斜坡、匹配的线性补偿值会在达到稳压后提供平稳的转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brad。  我尝试了从稳压到软启动和选择线性增益的建议副本、但在 ACO/IMON 引脚上具有相似的电流尖峰(与原始 POST 相同的信号)。

    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是启动和调节的两个测量环路响应图。  第三个是在启动补偿复选框和线性增益复选框更改后进行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我要使用的配置文件。  另一个注意事项:我在软启动期间看到的电流尖峰以非常稳定的100us 间隔 (10kHz)发生。  

    e2e.ti.com/.../UCD9224E-_4000_-PMBus-Address-65d-Project_5F00_Retries_2D00_On_5F00_170124B.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您现在看到的是完全不同的来源、这是我们所期望的。

    有一 个名为 DRIVER_MIN_PULSE 的 PMBus 参数、用于设置控制器在首次启动电源轨时将输出的最小脉冲宽度(通常 建议驱动器在启动时的最短导通时间、以不确定是否正常运行)。

    您可能会注意到、软启动斜坡可能会出现、它不会在您希望启用电源轨的位置启动、但会在稍后时间启动。  控制 器将计算从启用电源轨到预期软启动斜坡上的点之间的时间量、其中 DRIVER_MIN_PULSE 将产生等于斜坡电压的输出、然后开始输出此最小脉冲宽度。

    产生的系统响应 通常称为 kickstart、电压最初上升的速率将快于随后的软启动电压斜坡。

    当 控制环路从 DRIVER_MIN_PULSE 的开环应用中接管并启动软启动斜坡至稳压电压时、该 Kickstart 将产生浪涌电流、并且偶尔会产生较小的次级电流尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软启动斜坡使用间隔为100us 的离散步长来将电压斜升至稳压、您将在每次转换时看到小电流尖峰。

    这里是我之前从 UCD 文档中捕获的图像、其中显示了一个大型 DRIVER_MIN_PULSE 设置的夸张示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Brad、是的、我刚才意识到、尖峰是10kHz DAC 更新频率的直接结果。 问题在于、当环路接管时、第一个或第二个 DAC 更新会产生超过 ILIM 引脚设置的阈值的电流。 我可以尝试减少这些电流尖峰的任何东西吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不再是此部件的支持团队的一员、但我可以快速了解配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    ILIM 引脚设置的输入电压、输出电压、开关频率和电流限制是多少?

    GUI 监控器页面是否正确报告输入电压?  

    谢谢、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhiyuan、您好、感谢您的回复。

    输入电压:12V

    输出电压:1.8V

    Fsw:300kHz

    ILIM 阈值:14.1A

    是的、输入电压报告正确。

    在之前的答复中、我也附加了完整的 XML 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果您增加上升时间、DAC 更新步骤将更小、因此 DAC 更新时的电流尖峰将更小。

    此外、该6A 电源轨还有3.3mF 的电容。 如果您可以将电容器尺寸减小到1mF、则电流尖峰也会显著降低。

    谢谢、

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:
    如果您增加上升时间、DAC 阶跃将更小、因此 DAC 更新时的电流尖峰将更小。
    此外、该6A 电源轨还有3.3mF 的电容。 如果您可以将电容器尺寸减小到1mF、并相应地调整补偿器、则电流尖峰也会显著降低。
    谢谢、
    Zhiyuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢 Zhiyuan 的建议。 -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiyuan、

    我在寻找对1月31日发布的环路响应的回顾、您能看一下吗?

    谢谢

    Tom