This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我能否从 LM5010A 在1A 电流下获得12V 输出?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5010A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592057/can-i-get-12-v-output-at-1-a-from-lm5010a

主题中讨论的其他器件:LM5010A

您好、Furum 成员、

我正在使用 LM5010A 设计微控制器系统的主电源。 我希望 输出电压为12V、电流至少为1A。 请告诉我这种组合是否能够提供指定的功率。 对于我来说、达到1A 或更高电流非常重要。
 在下面您可以找到我的原理图。

感谢您的支持

Gilbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的输入电压范围是多少?