This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:特性说明

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590283/webench-tools-ucc28070-features-explanation

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我需要对 UCC28070应用原理图进行一些疑虑澄清。

在数据表中、给定的 PWM 开关频率限值为95kHz-330kHz。 我能否将此模型用于50kHz 开关频率。

2.如果 Vsense 引脚电压低于3V、则设计部分会发生什么情况。 我得到的电压大约为2V、并且 Vsense 和 Vinac 引脚的电压幅度也不相等。 对于该设计、 这两个引脚电压是否 必须相等? 如果不同、会发生什么情况?请向我说明如何增加这两个引脚电压。

3.对于我的设计 ,不会获得可变输入电压的恒定 PFC 输出电压。 不同的因素可能会影响设计输出电压。 如何调试这个问题? 请告诉我不同的测试点以获得恒定输出电压。

希望在您的支持下、我能够了解应用设计并完成我的项目。

等待您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harijarani

    UCC28070可针对30kHz 至300kHz 范围内的开关频率进行编程-这些是 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28070.pdf 上电流数据表中给出的限制  -我不知道在哪里可以找到95kHz 至330kHz 的限制、但肯定可以在50kHz 下使用。

    内部电压误差放大器(在数据表 P13的方框图中标记为 VA)将 Vsense 与3V 基准进行比较。 当系统处于稳压状态时、Vsense 将由反馈环路控制以等于基准电压-也就是说、它应该为3V。 如果 Vsense 小于此值、则反馈环路将命令更宽的占空比来尝试增大输出电压。 如果 Vo 没有增加到足以使 VSENSE 引脚达到3V、则系统将继续增加占空比-最终当它达到 Dmax 时、它将超出控制范围。 另一个可能发生的情况是、当 IPEAK 比较器将限制占空比时、系统达到电流限制点。

    因此:我建议您尝试以下操作来调试系统

    该器件的一个出色功能是可以从 DC 运行它! -如果您有直流电源、您可以运行一些初始测试、以确保基本动力总成正在运行-请在160Vdc 输入下尝试。 这消除了所有与交流相关的变化、使查看发生的情况变得更容易。 您应该努力获得一个不随 Vin 变化而变化的正确 Vout。 首先、检查系统是否未"锁定"在 Dmax、以及是否未达到电流限制。

    您还可以禁用两个相位中的一个-只需从"不需要的"相位中移除栅极驱动电阻器并将 MOSFET 栅极连接到源极(这对于防止 MOSFET 栅极通过杂散场充电非常重要)。 当然、如果您这样做、您必须将输出上的负载电流减半。

    您能否仔细检查 PKLMT 引脚上的电阻器设置的电流限制点-

    仔细检查您在 VSENSE 和 VINAC 分压器中使用的电阻值-请注意、UCC28070要求您对这两个分压器使用相同的比率。

    让我知道您是如何开始的-可以随意发布一些波形- MOSFET 的 VDS 波形是一个很好的开始位置


    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    感谢您的快速响应。 根据您的建议、我们正在研究  控制器芯片的 Vsense 引脚以获得3V 电压。 我需要你们在以下方面作出澄清。

    1.软启动 引脚和 Vsense 引脚之间是否有任何关系

    2.我的设计应在200-690Hz 的输入频率范围内工作、以实现恒定输出电压。在设计部分中、如何进行频率调整。 在参数计算中,用户可以考虑此频率范围。在 UCC28070数据表中,没有讨论此可变输入频率。

    最后一个问题是、要获得恒定输出电压、除了 Vsense、我还需要检查哪些不同的测试点。 我已经根据我的计算结果计算了升压电感器、电容器和电阻负载。 在使用这些值进行仿真时、voltage.please 会为我提供您的建议和支持。

    等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harijarani
    1在软启动(SS)期间、电压放大器(方框图中的 VA)使用 SS 引脚上的电压或3V 内部电压作为其基准。 然后、VA 控制系统占空比、以便 VSENSE 与该基准相匹配。

    2 UCC28070 '无关'的输入频率是多少-至少是一个良好的初步近似值、这就是数据表中没有提到这个主题的原因。

    3这里有许多需要思考的问题-
    首先:在两倍工频时、输出端存在固有纹波电压-这是升压拓扑固有的、不是控制器的功能。 它的振幅可以通过增加输出电容或降低输出电流或增加线路频率来降低。
    第二:控制环路可能不稳定-您是否在其上运行了波特图?
    第三:输入 EMI 滤波器(如果您将其包含在模型中)在给定的 PFC 级下可能不稳定-
    第四:控制环路可能在以下某处超出动态范围:
    不稳定看起来是什么样子的? -频率、振幅、负载条件等

    此致
    Coliln
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要获得恒定输出电压、除了 Vsense、我还需要检查哪些不同的测试点。 我已经计算了升压电感器、电容器和电阻负载。 在使用这些值进行仿真时、voltage.please 会为我提供您的建议和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harijarani

    有很多事情可能会出错。
    不稳定看起来是什么样子的? -频率、振幅、波形等

    电流感测信号是否正确连接?

    我真的需要查看您的原理图和仿真结果才能提供更多帮助-请将其发布在此处、或者如果您担心机密性、可以直接在 colingillmor@ti 将其发送给我。 com

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Harija

    我在直接发送给您的电子邮件中回答了这个问题。

    我正在关闭此主题、但如果您有其他问题、请随时重新打开。

    Colin