This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC28070:设计计算

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591684/webench-tools-ucc28070-design-calculations

器件型号:UCC28070

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

参考 UCC28070设计工具、我计算了设计的设计参数。 不会获得我的设计所需的稳压输出。 请为我提供支持以解决此问题。 等待您的回复。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Harijarani

    这是否与您在现有线程590283中描述的问题相同? 如果问题相同、我将关闭此主题。 请提供您的仿真结果、以便我们的应用工程师可以获得帮助解决问题所需的信息。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harijarani


    我有您的文件-仿真需要一些调试、我正在处理它

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Harija

    这是我直接向您发送的电子邮件的摘要

    我刚刚注意到、您将来自由 GDA 驱动的 MOSFET 的 CS 信号连接到 CSB 引脚、而来自由 GDB 驱动的 MOSFET 的 CS 信号连接到 CSA 引脚。 我换过这些、系统似乎运行正常-

    我建议您在仿真上执行以下操作
    对 CSA 和 CSB 信号进行交换
    将150pF 添加到开关 MOSFET 的 DS
    将 VSENSE 和 VINAC 分压器更改为1.536Meg/9.27k -我认为这将为您提供500V 输出-请仔细检查。 您有三个串联的 VSENSE 和 VINAC 电阻器-这不是问题、只需记住这三个电阻的总电阻应为1.536Meg。
    您应将 lpfc 设置为70uH 左右-我认为它在您的原始设置中设置为30mH
    我不确定源 V3和 V4的用途是什么-我从 SIM 中删除了它们。
    我建议您仔细检查交流电源(VAC)的振幅-仅在该部件上运行单独的仿真、并验证振幅是否正确-不要忘记、您始终可以从直流运行仿真、仅用于调试。

    请告诉我您的使用方式

    此致
    Colin