This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25060:TS 功能从 OUT 断开?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25060, BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591697/bq25060-ts-function-disconnects-in-from-out

器件型号:BQ25060
主题中讨论的其他器件: BQ24296

您好!

我需要设计一个系统、在这个系统上、我通常连接直流电源、并且只有在它被移除后、我才需要使用备用电池。

其他限制来自温度。 电池只能使用到+60度、但系统可以使用直流电源运行到+85度。

现在、当使用 BQ25060并将充电温度窗口设置为0至+45度时。 如果温度超出此窗口、充电将停止。 这是否意味着 IN 从 OUT 断开?

如果是,我不能使用这种方法? 还有其他方法可以在可用时(-30至+85度)保持直流电源持续运行、并在需要时使用备用电池(-10至60度、充电0至45度)

我在使用 BQ24296时是否遇到相同的问题、或者是否有更多选项?

Marko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更简单地说、如果温度超出此窗口、充电将停止。 这是否意味着 IN 与 OUT 断开、或者 BQ25060通过 BGATE 控制外部 FET、从而防止电流不断变化的电池、但让补充模式继续?