This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFC 降压转换器

Guru**** 2796775 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591390/pfc-buck-converter

主题中讨论的其他器件:UCC29910AUCC28180

您好!

我想开发具有半桥 LLC 拓扑的500W SMPS

输入线路电压:350VAC 至460VAC

输出电压:24VDC,20A

请建议在 SMPS 的输入级使用 PFC 降压控制器 IC

PFC 输出电压400VDC

谢谢  

Monil

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Monil

    TI 产品系列中唯一的降压 PFC 控制器是 UCC29910A。 该器件旨在从85V 至264V 的通用线路输入产生84V 输出、并且无法更改输入/输出比。 如果您使用此器件、则必须相应地调整输出、我估计 Vo 将约为150V。 然后、这可以馈送到 LLC 第二级。
    请注意、降压 PFC 工作正常、但其缺点是比更常见的反激式拓扑更容易受到输入浪涌(闪电冲击)的影响。
    如果您希望在460Vac IN 下运行、"正常"升压 PFC 的输出电压将高于650V。

    我假设您使用50/60Hz 输入?

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用50Hz
    我想使用具有集成控制器的 FSFR2100半桥电源模块。 需要400VDC i/p。
    PFC 升压的输入浪涌问题也相同?

    请推荐任何其他 TI 器件或解决方案。
    我可以使用 SiC MOSFET 进行 PFC 升压(700VDC PFC 输出)。 建议我使用相同的 PWM 控制器。

    感谢您的支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Monil

    升压拓扑中仍然存在输入浪涌问题、但比降压拓扑中的问题要小得多。 原因是从输入 L/N 连接到大容量电容器有一条直接路径、此路径在降压拓扑中不存在。 在浪涌事件中、大量浪涌能量用于为该大容量电容器充电、这会限制浪涌可能在系统中产生的电压。 您可能仍需要线路上的一些浪涌限制组件(例如压敏电阻)、但总体而言、升压拓扑的浪涌行为比降压拓扑好得多。


    升压 PFC 的输出电压必须高于其输入电压-输入电压为460Vac、这意味着输出电压大于650V -通常、输出电压比输入电压高5%、因此在您的情况下大约为680V。

    TI 拥有广泛的 PFC 控制器,但在这种功率级别(大约960W)下,最佳选择是由 UCC28180 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28180.pdf 控制的单相 CCM 升压 。 请查看 我们在 http://www.ti.com/tool/TIDA-00443?keyMatch=tida-00443&tisearch=tidesigns 上针对900W PFC 级的参考设计  、该设计的额定输入电压为264Vac、因此您必须针对420V 输入对其进行重新调整、但它将是一个良好的起点。


    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的数据。
    我很快会回来的。