This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27532 + bq24250 EVM --学习周期/错误的 SoC 问题

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574385/bq27532-bq24250-evm----learning-cycle-incorrect-soc-question

主题中讨论的其他器件:BQ24250

早上好、Joel。
感谢您的全面回答。

1.我现在使用以下设置学习评估板:
-设计容量= 1180mAh (相应的其他设置)
-锥形电流= 100mA
- Tapper 电压= 100mV
- Quit 电流= 30mA
- DSG 电流阈值= 35mA
- Chg 电流阈值= 40mA
对我来说、这看起来相当一致。 为您准备?

2.我不理解恒定充电电流。
我应该怎么做、不应该怎么做才能对电量监测计进行如此全面的控制?
在我们器件的当前(试验)版本中、我控制来自 MCU 的电量监测计、即在初始化阶段-"使用寿命"-我将所有必要数据设置为数据闪存。 这些数据是从学习评估板并"硬编码"到我的 C 程序中获得的。
在同一阶段、我可以为映射到电量监测计的充电器寄存器设置适当的数据。
因此、问题是应该设置哪些值。 不是吗?

再次感谢您的参与。
此致。
亚历山大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Alex、

    1) 1)电压和电流对我来说看起来很好。 我想清楚地知道、锂离子的正常充电曲线看起来像 bq24250数据表的图15和16、但我想您已经知道了。 一旦达到 CV 环路、充电电流将逐渐减小、直至充电终止。

    2) 2)因此、阅读 bq27432的技术参考手册后、需要确保未设置充电器控制选项>> STEP_EN。 这将启用 MLC 充电方案、该方案是多级充电、可在整个周期内改变充电电流。 充电器控制选项>> DEFAULT_OVRD 也应设置为0。

    在 Control()命令>>子命令中,应实例化 MLC_disable。 这使充电曲线基于充电温度表。

    然后、您需要在温度表子类下更新数据闪存-充电器类数据、并将"充电电流 Tx"值更改为%C (其中 C 是您编程的设计容量)、以等于所需的恒定电流。 此表定义了您希望在这些温度范围内使用的电池温度和%C 电流、因此请遵循您的电池制造商规格(至少对于高温和低温)。

    这应该为您提供您所寻找的电流的标准充电曲线。



    希望这对您有所帮助。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Joel。

    非常感谢您参与解决我的问题。
    上周、我使用我们的电池对 EVB 进行了 IT 学习、并使用刚刚获得的数据填充了我们定制板的电量监测计 FMEM。
    电量监测计的工作方式似乎有误-它显示了剩余电量并基于它的充电状态与电压不一致和实际观察结果-即在几乎完全放电后的几分钟内充电后几乎充满电。
    我真诚地怀疑这一点
    我的学习过程不是很成功、
    或者我转让的学习日期不一致、
    ——或者我以不当方式管理所有员工。

    您知道我可以向谁发送地址吗?
    我的目标非常简单-能够通过已知的 Qmax (设计容量)和 Chem ID 获得电池的充电状态。
    单个-我不能强制器件的最终用户执行某些阶段、以使 IT 人员了解电量监测计。
    因此、我将通过 MCU 在我的代码中执行它。

    我希望集中讨论具体细节和若干规则的简短发言能够解决我的问题。
    问题是我可以向谁提出。

    提前感谢您。
    此致。
    亚历山大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Joel。

    我的观察结果。

    当我从电路板上断开我的完全放电(SoC 72%)电池并重新连接时,电量监测计会“计数”它几乎已充满电(SoC 99%)。
    这种行为是否是预定义的? 您的实验室中是否观察到此类症状?
    这可能是我在上一篇文章中描述的问题的根源。
    据我所知、可选解决方案或权变措施是让刚刚连接的电池(即未知 SoC)充电数小时才能真正充满电、并在决定其 SoC 后立即充电。 我是对的吗?

    提前感谢您。
    此致。
    亚历山大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Alex、

    因此、从您之前的第一个帖子中、这可能是由于电池上执行了不正确的学习周期。 您之前的第二篇文章中的观察结果也可能与此相同、但我不确定是否已定义。

    我的经验主要集中在我们的充电器、而不是电量监测。 因此、为了让您获得更深刻的答案、我将把这篇文章分开、并代表您在我们的电池管理-电量监测计论坛上发布新主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、Joel。

    关于拆分我的帖子、谢谢。
    2.关于使用未知真实 SoC 进行充电、如果充电电流为0、我是否可以假设电池已充满电?

    此致。
    亚历山大。