This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仿真器关闭时、BQStudio 显示不正确的电池电压

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQSTUDIO, BQ76930, EV2400, BQ78350-R1, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567218/bqstudio-shows-incorrect-cell-voltages-with-simulator-off

主题中讨论的其他器件:BQ76940EVMBQSTUDIOBQ76930EV2400BQ78350-R1BQ76930EVM

您好!

我正在尝试让 BQStudio 与我的 BQ76940EVM 和 EV2300配合使用。 到目前为止、我在如何沟通方面取得了进展(天啊、这是不是很困难...) 与电路板一起使用。 现在我遇到了以下问题:

我校准了软件、显示电池电压似乎正常。 然后、我注意到我没有打开 DIP 开关(仿真器仍然打开)。 打开电池后、我会收到电池过压警报、在一段时间后、电路板会关断(这很好、我猜)。 但是、当我手动检查电池电压时、一切都很好。 当我再次关闭 DIP 开关时、软件也会显示正常电压并且没有警报。 我尝试通过手动插入每个电压来校准电池电压、但 BQStudio 随后返回错误消息:"Voltage Calibration - MAC command sent does not match MAC return in read packet (电压校准-发送的 MAC 命令与读取数据包中返回的 MAC 不匹配)"。

我不知道这是在想告诉我什么。

另外、我仍然无法确定如何让电路板为电池组充电。 我将具有足够电压和电流的电源连接到 Pack 终端、并尝试了一些 ManufacturerAccess 命令、这似乎是合理的、但没有发生任何情况。 拉电流不提供任何电流、PACK 端子的电压保持在 PACK 电平(36V)、并且未上升至拉电流电平(40V)。

我希望你们能够澄清其中一些问题。 我认为很难理解如何使用该板做什么。


此致、谢谢您、

Oliver Hawelka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    我以某种方式启用了平衡。 禁用电池平衡后、问题就会消失。 我可能在平衡选项中做了一些错误。 我将研究这一点并在这里作进一步的评论。

    我还不知道如何开始充电、但我在手册中找到了一些更多信息、我现在正在处理这些信息

    编辑:我将一个40V 电源连接到 Pack (+/-)、操作状态 CHG (位1)= 1 (或高电平或红色)。 温度正常、所有电池电压都高于预充电 反向电压和电量监测状态 EDV = 0。

    为什么现在不对电池组充电? 我缺少什么?

    提前感谢

    Edit2:设备似乎处于安全模式。 OperationStatus Safe =1。 问题是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver
    安全标志确实表明存在永久故障、这将禁用充电和放电 FET。 PF 状态寄存器中是否设置了任何位? 如果是、您可以通过按下 PF_CLEAR 按钮、然后快速按下 PF_EN 按钮来清除它们。 如果存在 PF、则应纠正该问题。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    即使在 PF 状态寄存器中没有设置位、按 PF_CLEAR 后按 PF_EN 确实会清除 SAFE 位。 然后、当我打开电源时、电路板断电、并设置 CUV 和 COV 位。 重新启动电路板后、SAFE 位再次为高电平。 您能否逐步介绍如何为电池组充电? 可能我做了一些错误或遗漏了一些事情。

    编辑:现在上述问题再次出现:一旦我禁用电池仿真器、C0-C10上的一些电压就会变得"疯狂"。 一些输出电压会变为超低电平并触发 CUV、另一些输出电压会变为极高电平并触发 COV。 实际电压都很好且稳定。 切换电池平衡不再起任何作用...


    Edit2:所以问题确实不一致:在大多数情况下,电路板和软件都按上述方式工作。 有时、当我再次打开电池仿真时、电池电压不会标准化、电路板无论如何都会关断。 重试几次并翻转开关几次后、再次显示正常电压(仿真打开)。 我刚刚关闭了类似功能、电压保持在它们的实际值上。 然后、我清除了所有 PF 并打开了电源、从而导致电池组充电。 几秒钟后、电路板报告一节电池出现过压和关断。 实际电池电压仍然正常。 我检查了所有可能的东西、电路板看起来不错、但通过某种方式转动仿真会使它变得疯狂。 我希望您对导致这种情况的原因有任何了解。 我希望电路板不会出现故障、因为这已经是第二个、因为第一个电路板已损坏。

    感谢你的帮助、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、您是否知道导致此问题的原因?
    如果我不能继续使用处于当前状态的电路板、我们将非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、
    您是否使用真实电池、或者是否使用真实电池与电池仿真器是不清楚的。 不应将真实单元格与单元格模拟器一起使用。 我会尝试使用电池仿真器、直到您使 EVM 正常工作、然后转到使用真实电池。 我将使用 EVM 用户指南的"快速入门"部分。 它们非常全面、应能帮助您使其正常工作。 如果仍有问题、则 EVM 可能会损坏。 您还可以从 EVM 网站下载并设置 bq76930评估软件。 此工具允许您直接与 AFE 通信。 您将需要使用 EVM 上的 I2C 接口、而不是 SMBus 接口。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我不得不说、我对您的支持非常失望、而且 TI 通常为客户提供支持。

    在抱怨您未回答我的帖子后、我对您的答案有点生气。

    回到主题:我使用的是实数单元格。 将电池连接到电路板时、我打开了电池仿真器、如手册中所述。 当我关闭电池仿真器以实际"使用"电路板时、我只有几秒钟的时间、直到电路板报告电池过压或欠压并关闭。 这仅发生在电路板上、这意味着在 C0-C10上测量的电压高于或低于设定的限值。 实数单元格的值很好,在限制范围内。

    我完成了快速入门指南中提到的所有操作。 本指南甚至没有提到您是如何充电或放电的、但我确信、只需在电池组端子上施加所需的电流、充电/放电就可以正常工作。 如果电路板在几秒钟后不会关闭、那么哪种方法当然只能起作用。

    这将使我们回到原来的问题,你似乎忽略了这个问题。

    我还尝试使用了具有完全相同结果的评估软件。 关闭电池仿真器后、电路板会以 CUV 或 COV 警告关闭。

    如果电路板坏了、您最好告诉我、但我不得不说、我真的很想让它正常工作、因为我已经从 TI 获得了一块损坏的电路板、现在正在进行更换。

    我希望您能就我的问题向我提供建设性的建议、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver、

    很抱歉、您在使 EVM 正常工作方面遇到了很多问题。 让我们逐步处理它、并尝试确定它是否损坏。 请使用随附的 EVM 用户指南。

    • 断开电池并将其放在一边、直到我们配置 EVM 并使其正常工作。
    • 切断 EVM 的所有电源。
    • 关闭 EVM 上的电池仿真器跳线、并测量 J19和 J 20连接器上每个电池触点的电阻。 每节电池的测量值应为200欧姆。 如果它们不测量200欧姆、则表明您的开关未闭合或 EVM 已损坏。
    • 现在将电源和 EV2300或 EV2400连接到 EVM、如图1所示。 按照第8页至第9步中 AFE 快速入门指南中的步骤操作。
    • AFE 应在此时运行、因此应在测试点 TP15 - TP26上测量电池电压。 电压应约为3800mV 且稳定。 否则、EVM 可能会损坏。
    • 您无法继续执行步骤10至13。 AFE 电压寄存器应报告3800mV 左右、电压应保持稳定。 您可以在数据扫描部分中选择扫描框来扫描寄存器。 如果电压不正确且不稳定、则必须损坏 AFE。
    • 您不能转到监测计快速入门部分并从 bq78350-R1读取数据。 按照以下步骤重新配置 EVM。 与监测计通信。  请注意、需要在 AFE 单元格映射中选择全部10个单元格。 监测计应报告约3800mV、电压应保持稳定。
    • 请告诉我、当您走得这么远时、我们可以继续。

    Tom

    e2e.ti.com/.../bq76930-and-bq76940-EVM-UG.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的详尽回复!

    一件事。 我确定我使用的是 BQ76930EVM、包装盒上显示了这种情况、您最多只能连接10节电池、但电路板上的贴纸显示为 BQ76940EVM。 我想这是因为30只是40的拆分反向、但这种信息可能很重要。

    关于测试点 TP15-TP26上的电压:在 TP20和 TP21之间、电压表显示无电压。 所有其他 TP 看起来都很好、大约为3800mV。

    我打开了评估软件、所有 AFE 寄存器显示为3800mV 左右。 在向 PACK 端子施加1A 的负载电流后、快速入门指南中说明我应该观察库仑计数器。 即使多次按下"读取设备"、COromb 计数器也保持在-0.00096伏特。 一些刷新后、coloumb 计数器跳转到更高的值(我不记得确切值、但大约为8伏)。 当我再次按下 READ DEVICE 时、COLUMb 计数器返回到显示-0.00096伏特、但所有电压值差异很大、如图所示。

    尽管似乎有些问题、但我将继续使用电量监测计快速入门指南、为您提供更多信息。

    由于我已经完成了快速入门指南、我必须跳过一些器件、但当我启动电路板时、我可以看到 FET _EN 已设置、但 CHG 和 DSG FET 未设置。 按下 CLEAR_PF 后、这些位被置位、其他诸如 XDSG 和 xchg 的位被设为低电平。 重新启动后、不存在 PF。 放电也有效、这是监测计快速入门指南的结论。

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、
    bq76930EVM 和 bq76940EVM 使用相同的 PCB、但它们具有不同的 BOM。 bq76930EVM 配置上应贴上 bq76930EVM 标签、您还可以查看是否已组装 J9。 它未安装在 bq76930EVM 上。 如果您发现自己有 bq76940EVM、则在封装时必须将其混合在生产中。 您仍然可以将器件和 EVM 用于10S 配置、但必须将10节电池分散到器件支持的全部15节电池中。 例如、短接 C2、C3和 C4;短接 C7、C8和 C9;短接 C13和 C14。 您还必须相应地设置 AFE 电池映射寄存器。 这应允许电池正确报告。 就负载下的电池崩溃而言、请检查电源是否能够为负载提供足够的电流。 电池仿真器不提供负载电流、但如果电源电压崩溃、电池仿真器电压将崩溃。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我的板上确实有一个标有 BQ76940EVM 的贴纸。 J9未组装、我只能连接 C0到 C10之间的电池。 相应地设置 AFE 电池映射。

    我的电源可以提供3A 的最大电流、但我没有遇到 电源电压崩溃的情况。

    还有其他可以尝试的吗?

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、
    如果您可以从设备导出 srec、我将尝试查看您是否遇到设置问题。 否则、如果您已正确设置所有跳线并且未正确报告电压、则可能会损坏 EVM。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    下面是从器件中读取的 srec、希望这有所帮助。

    我将其上载到文件托管服务中、因为.srec 结尾的文件似乎无法直接上载...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、
    我们的防火墙阻止对您的上载站点的访问。 您应该能够直接上传 srec、也可以将其压缩为上传。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、另一个 try.e2e.ti.com/.../BQ76930EVM_5F00_OH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    已经有一段时间了。 我的设置是否有任何问题?

    您好!

    Oliver