This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:TLC6C5912-Q1 -器件型号-

Guru**** 2549030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569662/tlc6c5912-q1-tlc6c5912-q1---part--

器件型号:TLC6C5912-Q1

大家好、团队、


我对器件型号有疑问。
以下两者之间有何差异?

1) TLC6C5912GQPWRQ1
2) TLC6C5912QPWRQ1


此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我们的产品工程师会向您咨询、稍后会向您提供反馈。 实际上、它们之间没有电气参数差异。 数据表也是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anda-San

    很长时间了。
    我将等待您的回答。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、  

    我可以知道谁是客户吗? 实际上、我们建议使用非 G 器件、因为 G 器件将不再可用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Anda-San

    除了可供应性之外、G 和 Nong 之间是否存在差异?

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    它们之间没有电气差异、因此从工程角度来看、没有差异。 非 G 将始终可用、建议使用非 G 版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anda-San:

    感谢你的答复。

    请原谅我解决这个问题。

    您能不能教"G"的方法吗?

    对于其他器件、有"G4"、但我认为它与"G"不同。

    此致、

    Atsushi Yamauchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamauchi-San、

    请注意、与应用方面没有区别。