This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:&quot 的定义;常数当前"?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108F, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591979/tlc59108-definition-of-constant-current

器件型号:TLC59108

团队、

我看到下面有关"恒定电流"的 E2E 帖子:
https://e2e.ti.com/support/power_management/led_driver/f/192/p/149979/542323#542323

问:您能否确认"恒定电流"实际上意味着给定输出(OUTn 引脚)上的电流将在给定的步骤中保持恒定?
数据表不是很清楚。 "恒定电流"似乎与不同输出之间的电流差有关:
http://www.ti.com/product/TLC59108/datasheet/application_and_implementation?search=constant,current#SLDS1562956

具有开漏输出的 TLC59108F 也是如此吗?

问:还是97kHz PWM 将直接出现在输出(OUTn)上?
如果出现这种情况、可能会产生纹波、并可能导致 EMI 问题? 是否有解决此问题的建议?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    请参阅以下评论。

    您能否确认“恒定电流”实际上意味着给定输出(OUTn 引脚)上的电流将在给定的步骤中保持恒定?
    数据表不是很清楚。 "恒定电流"似乎与不同输出之间的电流差有关:
    http://www.ti.com/product/TLC59108/datasheet/application_and_implementation?search=constant,current#SLDS1562956

    TLC59108可通过外部电阻器(10mA 至120mA)调节恒定输出电流。

    具有开漏输出的 TLC59108F 也是如此吗?

    但 TLC59108F 不是恒定器件。

    问:还是97kHz PWM 将直接出现在输出(OUTn)上?
    如果出现这种情况、可能会产生纹波、并可能导致 EMI 问题? 是否有解决此问题的建议?

    尝试在输出引脚中放置一些电容器将会有所帮助。

    任何其他问题请告诉我。

    谢谢!

    夏季