This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:内部晶体管故障

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589750/tps630250-internal-transistor-failure

器件型号:TPS630250

您好!

我们对 TPS630250有问题。 运行几个小时后、其内部晶体管发生故障。 我们可以测量 aprox。 VIN 和 L1、L1和 GND 引脚之间的电阻为20欧姆。 转换器加载了 GPS/GSM 模块、静态电流小于20mA、电流峰值高达1.6A

我们已更换该部件、并通过将 R11替换为200k 电阻器将输出电压降低至3.52V。 运行10小时后、它再次出现故障、但这次只有 L1和 GND 之间存在短路。

它由电压介于3V 至4.2V 之间的电池供电。 电池充满电时出现问题。

我们同一电路板的其他原型运行良好。 最旧的电路板运行了4个月。

您是否有任何解决问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的电感器的满意电流和 RMS 电流是多少?  当电路板正常工作并且几个小时后无法正常工作时、EN 和 PFM_PWM 引脚的电平分别是多少? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vental

    电感器的 Isat (max)= 9.8A 且 IRMS (max)= 4.5A。 EN 引脚由 MCU 驱动、故障前后电压为2.8V。 PFM_PWM 引脚仅连接到下拉电阻器、在两种情况下均为0V。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的旧板和新板之间有何不同? 只是输出电压?  

    当您检查损坏的电路板时、需要拆下电感器、然后检查它们以确保短路的位置。

    我想、当您插入充满电的电池时、 由于长导线的寄生电感和输入电容、将会出现过冲电压和浪涌电流。 如果过冲大于7V、则会使 IC 击穿。 为了避免这种风险 id 、需要在输入端添加 TVS 到 GND 或添加缓冲电路。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我们同一电路板的其他原型运行良好":您是否对正常运行且这种损坏的原型采用了相同的布局和测量设置?

    如何生成脉冲负载?

    是在测试期间直接连接到电池的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 输入电容器的填充值低于指定值。 我们已将其替换。 电路板现在连续工作七天、工作正常。

    感谢你的帮助。