This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/BQ27411-G1:请求文件。(0421_1_09_B0-bq27411G1D.bqz)

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587813/starterware-bq27411-g1-request-file-0421_1_09_b0-bq27411g1d-bqz

器件型号:BQ27411-G1

工具/软件:Starterware

您好 TI。

我重复这个问题。 我需要帮助。

我需要文件'0421_09_B0-bq27411G1D.bqz'。

可以给我一个文件吗?

请回复。

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BJ、
    您能否告诉我们您为什么需要该文件? 我们不销售 bq27411G1D 器件。
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    如果设置为0421_09_A0-bq27411G1C.bqz、则会发生错误。
    我们还申请了 bq27411G1D 以进行进一步测试。

    谢谢你。