This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120:是否可以在开关关闭的情况下使用 BQ25120?

Guru**** 2580455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570884/bq25120-is-it-possible-to-use-bq25120-with-switcher-turned-off

器件型号:BQ25120

在某些情况下、我的应用使用 LDO/LS 为目标器件供电。  在这种情况下、我想关闭开关。  

这是可行的吗?  如果不是、如果开关输出没有负载、那么开关的电流消耗会是多少?

谢谢

-Philip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Phillip、

    降压转换器可以禁用。
    如果您查看第9.3.21节的第三段、则会讨论如何在第9.6.7节和表18中进一步讨论 EN_SYS_OUT 位。

    注意:当您使用位禁用以进行切换时、输出被拉至 GND。 需要注意的事项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philip、

    您现在可以在器件上执行该操作、但这不是我们建议的操作。

    但是、即使开关打开、我们仍会消耗大约700nA 的电流以保持高阻态模式。

    请告诉我、除了省电之外、您是否还有其他原因想要禁用开关。

    谢谢、
    Gautham