This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431:TL1431设计用于在输入电压为&gt 时分流电流(高达3A);34V 将输入电流限制为1/2A 或更低

Guru**** 2372290 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570511/tl1431-tl1431-designed-to-shunt-current-upto-3a-if-vin-34v-will-current-limit-in-input-current-in-limited-to-1-2a-or-less

器件型号:TL1431

我有一个限压器/电流分流器、当电源输入电流限制在1/2A 或更低时、TL1431将分流整个1/2 A 并将电源电压降至8V。  如果我为电流限值高于1/2A 的电源上电、则在 Vin 大于34V (设计值)且其调节正确之前、电路不会分流。  我可以使用电流大于1/2A 的电流为电源供电、然后降低电流、分流器仍将正常运行。  

对原因有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron、

    您能否帮助提供有关电路的更多详细信息?
    我不确定1/2A 和3A 电流流向何处、或者电路其余部分在做什么。 什么是限制电路中的电流?
    请注意、TL1431的最大额定阴极电流为100mA、因此超出此值可能会对器件造成永久损坏。

    这里的关键还在于确保 TL1431始终具有最低1mA 的阴极电流、以确保它正在进行调节。 如果负载消耗系统中的所有电流、TL1431可能没有足够的电流来进行调节。

    如果您可以提供电路原理图或任何其他详细信息、我很乐意提供进一步的帮助。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我提供了分流电路的原理图。  J1和 J2输入是太阳能阵列仿真器的输入。 J3和4输入为回路、J5和6为分流电流的负载电阻器、 TIP2955的发射极节点连接 到复位电路(未显示)。复位电路将 在 ~10秒后切换电源系统。 因此、当系统加电时、应该只有分流电路和一个以½ μ V meg 输入作为负载的 RC 电路。

    该电路旨在将电源总线限制为34V。  当我以32V 和½ A 的电压通电时(这是系统最初上电和启动嵌入式处理器所需的2倍)、电流消耗为½ A、电压降至~9V。

    32V 时、阴极电压应大于16V、这应将 TL1431偏置为大于1mA。  

    如果系统在32V 和0.6A 或更高电压下通电、则运行正常。 至少10秒钟内无电流消耗、然后系统启动。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron、

    如果我理解正确、您的输入电源将限制为0.5A、因此电源将自身限制为8V。
    TL1431是否会导致此电流限制?
    器件基准和阴极处的电压是多少?
    Q3晶体管基极处的电压是多少?

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还没有这些信息。 我无法直接访问硬件。 当我进一步了解时、我将发布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    我知道。 是的、请提供帮助以提供其他信息、我可以提供进一步的帮助。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    如果 TL1431没有获得足够的偏置电流来运行、会发生什么情况?  它是否会导致 TL1431触发分流电路?

    电源与硬件之间有一段长距离(10英尺)的连接。 这是否有机会做出贡献?  

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、  

    该电路似乎锁定、如果电流增加、则不会恢复。  TL1431是否可以进入仅重启电源的模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    如果 TL1431没有获得足够的电流来运行、那么它无法调节其输出、但在这种情况下、它在超过阈值之前无法进行调节、因此它此时只需要有足够的电流、这将超过1mA。
    当未超过阈值时、它不会灌入电流、因此在不用作分流器时没有问题。

    请帮助提供测量结果或示波器快照。 如果有一条长电缆连接到输出端、则电容可能会导致输出端出现振荡。
    我只是想知道 TL1431的端子上会发生什么情况、这样我就可以看到它的运行是否异常。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIP2955的发射极为一些电子器件供电、它还连接到一些太阳能电池板、因此有大量的接线。 太阳能电池板是隔离的二极管、因此二极管将其阴极呈现到并联稳压器电路中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    在本例中、我不认为 TL1431应该有任何问题、但我想知道是否存在稳定性问题或电容引起的问题。  

    TL1431只应在输出电压尝试超过设定点时分流电流。 这就是为什么我要求查看每个引脚上的电压/示波器截图、以便我可以检查 TL1431是否以我所期望的方式运行。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到的电容问题是否与 TL1341相关?  从我提供的原理图中、您可以看到 TL1341上没有连接电容器是什么类型的电容导致了这个问题?  

    我们的设备机架与电子 设备之间存在~10英尺的长脐带。  

    我从脐带上断开了太阳能阵列仿真器、并连接了 HP 工作台电源。 我对电流和电压进行了限定。 结果更好。 我能够在较低的电流~100mA 时成功上电、而之前的电流为500mA 和更低、这会导致立即出现问题。

    下一步是将工作台电源直接连接到硬件、绕过脐带并进行测量。  

    现在、要访问分流电路、需要拆解硬件。 这将是我的最后选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ron、

    感谢您的更新。 我只提到电容、因为长线可能是电容源、从而导致 TL1431不稳定。 尽管存在很好的串联电阻、但这种情况不太可能发生。

    您似乎正在取得进展、我无法肯定 TL1431是导致问题的原因、但如果没有更多信息、则很难猜测。

    如果您能够获得更多信息、表明 TL1431导致了问题、请告诉我、我很乐意提供帮助。

    祝您在当前工作中一切顺利、我希望您能够找到原因。

    最棒的
    Michael