This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:TPS61021A:如果输入电压=目标电压、会发生什么情况?

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591853/tps61021a-tps61021a-what-happens-if-input-voltage-target-voltage

器件型号:TPS61021A

您好!

我需要设计一个能够使用2节碱性 AA 电池提供3.0V 电压的 DC-DC 转换器。 如果输入电压等于 TPS61021A 的目标电压、会发生什么情况? 可以正常工作吗?

谢谢、

Denis。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我在数据表中找到了我的答案! 请参阅第7.3.5节、直通操作。
    此致、
    Denis。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当 Vin>Vo 时,它在直通模式下工作。