This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62743:器件选择帮助。

Guru**** 2554830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62743, TPS63000, TPS63050, TPS62730, TPS61291, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591818/tps62743-help-with-selecting-devices

器件型号:TPS62743
主题中讨论的其他器件: TPS63000TPS63050TPS62730TPS61291TPS62740

我已经了解了 TPS62743一段时间。  

我想知道是否有任何类似的器件也具有与降压转换器串联的升压输出?

也就是说、电源从3V 电池传输到升压或降压电池、然后输出传输到另一个电池... 因此、无论是电池->降压->升压、还是电池->升压->降压。 我想集成 LDO 的升压也可以正常工作。

目标电压为2.1V、但我们将对2.5V 至2.1V 之间的其他电压开放。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、像 TPS63050或 TPS63000 (较低输入电压)这样的降压/升压转换器是否起作用? 是否需要超低 IQ?

    TPS62730有时用于这些应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    需要超低 IQ。 电池是3V 纽扣电池、需要尽可能长的使用寿命。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小和最大负载电流是多少? 它们是否可以接受 TPS62730的旁路模式? (还有 TPS61291、它执行相同的操作、但具有升压功能。) 它们希望将电池放电到什么电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降压/升压可能起作用。

    TPS61291在旁路模式下具有低电流、但在升压模式下具有相当高的电流。 我们目前的系统具有升压功能(升压模式下 Iq 为300nA)、我们正在研究一个也使用降压功能的设计。 如果有一个降压/升压转换器可以输出2个电压轨(一个来自降压转换器、一个来自升压转换器)、这也是我们可以查看的内容、但主要关注的是降压转换器。

    理想情况下、我们能够将电池放电至至少2.2V 的电压、如果不是一直到2.0V 的电压。
    降压转换器的最小负载电流为5-10uA、最大值为~100mA、但仅在首次开通时。 之后、最大值可能应为10-20mA。
    升压转换器需要支持100us 脉冲的100mA 输出电流、速率高达200Hz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、没有适合您的应用的双通道器件。

    根据您的电压、只需将电压降压至2.1V。 TPS62740/3也可用于此目的。 我不明白为什么您需要升压、除非您只想稍微对电池放电一点。